This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2180:推荐的替代产品

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2377, OPA2376, OPA2188, OPA2180, OPA2325, OPA2397, OPA2392, OPA2387, OPA2182, OPA2187, OPA180, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180542/opa2180-recommended-alternative-product

器件型号:OPA2180
主题中讨论的其他器件:OPA2377OPA2376OPA2188OPA2325OPA2392OPA2387OPA2182OPA2187OPA180OPA188

各位专家、您好!  

问题1. 您能否告诉我您推荐的 OPA2377AIDGKR 和 OPA2376AIDR OPA2180IDR 器件?

Q2-1.  OPA2376是否是 OPA2377的分类产品?

Q2-2. OPA2188是否是 OPA2180的分类产品?

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太都

    请参阅以下更换部件:

    OPA2377 -> OPA2397、TLV2397、OPA2325

    OPA2376 -> OPA2392或 OPA2387

    OPA2188 -> OPA2182或 OPA2187

    1.不是一个等级。 OPA2377 是 OPA2376的未修整版本。

    2.是的。  OPA2188是 OPA2180的高级产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回答。 这很有帮助。

    我不会低估"劣化"和"修整"的推理。

    请您解释一下每个词的含义吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    OPA2376经过修整、意味着它的输入失调电压和漂移在封装中通过吹扫电阻器链路进行调节。

    "降级"表示在最终测试中、器件按参数限制进行分类。 例如、 具有|Vos|<25uV 的器件进入 OPA188容器、而具有25uV<|Vos|<75uV 的器件进入 OPA180容器(请参阅下面的内容)。