This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:5962R9673802VDA 的最大输出灌电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180711/lm139aqml-sp-max-output-sink-current-for-5962r9673802vda

器件型号:LM139AQML-SP

尊敬的所有人:

LM139AQML-SP 的数据表中规定最大输出灌电流为20mA、但仅适用于 SMD 5962–8773901。

5962R9673802VDA 的最大输出灌电流是多少?

在 advacnce 中感谢您的回复。

此致。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

     5962R9673802VDA = LM139AWRLQMLV (LM139AQML-SP)

    最大灌电流受短路电流限制的限制、该系列的电流限制往往约为12-16mA (取决于温度和饱和电压)。 图中的急剧向上拐点是电流限制("超出饱和"又称为电流限制)。 在较高的电源电压和低温条件下、接近20mA 的电流将会出现(并且电源发生死区短路、可能导致最终的热失控和损坏)。

    我们建议灌电流小于10mA、否则您将接近电流限制、VOL 可能会变化。