请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM139AQML-SP 尊敬的所有人:
LM139AQML-SP 的数据表中规定最大输出灌电流为20mA、但仅适用于 SMD 5962–8773901。
5962R9673802VDA 的最大输出灌电流是多少?
在 advacnce 中感谢您的回复。
此致。
Stefano
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
LM139AQML-SP 的数据表中规定最大输出灌电流为20mA、但仅适用于 SMD 5962–8773901。
5962R9673802VDA 的最大输出灌电流是多少?
在 advacnce 中感谢您的回复。
此致。
Stefano
您好、Stefano、
5962R9673802VDA = LM139AWRLQMLV (LM139AQML-SP)
最大灌电流受短路电流限制的限制、该系列的电流限制往往约为12-16mA (取决于温度和饱和电压)。 图中的急剧向上拐点是电流限制("超出饱和"又称为电流限制)。 在较高的电源电压和低温条件下、接近20mA 的电流将会出现(并且电源发生死区短路、可能导致最终的热失控和损坏)。
我们建议灌电流小于10mA、否则您将接近电流限制、VOL 可能会变化。