This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:放大器论坛

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180361/ina129-amplifiers-forum

器件型号:INA129
主题中讨论的其他器件:REF3312REF3325REF5025

Tenho um circuito que utiliza o Amplificador de Precisão ó n INA129P、quando utilizando o modelo INA129PA、a saída do mesmo apresenta-se próxima da tensão V+。 o ganho do cirito é 50、方形 V+(+5V) V-(-5V)、参考 0V、Vin (0-20mV medição de C é lula de Carga)。 Questão:电路 funciona correto para INA129P e não funciona com INA129PA、algu é m tem UMA dica。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电桥;350欧姆;+EXC (+5V) e -EXC (-5V);balanças 应变仪 utilizadas m Ω;sensibilidade 2、0mV/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarciso、

     INA129P 和 INA129PA 之间的主要差异是最大输入失调电压和输入偏置电流。  当 G=50时、INA129PA 最大偏移电压将为+/-145uV、从而在输出上产生+/-7.25mA 误差、这不会考虑+5V 电源轨上的输出。

    350欧姆范围内+/-10nA 的 IO 也不会导致几伏的误差-见下文。

    无 entanto、você dez que USA Vref de 0V、mas seu esquema mosra o Pino de Referência ó n de acionamento do dives resistor resistro。 Vref Deve ser de Baixa impedância para funcionar corretamente、portanto、Deve ser armamzenado em buffer conforme mistrado abaixo。 Aliás、se precisar de Vref de 1、25V、pode usar REF3312。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarciso、

     INA129P 和 INA129PA 之间的主要差异是最大输入失调电压和输入偏置电流。  当 G=50时、INA129PA 最大偏移电压将为+/-145uV、从而在输出上产生+/-7.25mA 误差、这不会考虑+5V 电源轨上的输出。

    350欧姆范围内+/-10nA 的 IO 也不会导致几伏的误差-见下文。

    无 entanto、você dez que USA Vref de 0V、mas seu esquema mosra o Pino de Referência ó n de acionamento do dives resistor resistro。 Vref Deve ser de Baixa impedância para funcionar corretamente、portanto、Deve ser armamzenado em buffer conforme mistrado abaixo。 Aliás、se precisar de Vref de 1、25V、pode usar REF3312。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    材料明细表直径、Marek。

    Primeiramente、desculpe não ter *** você no reply prue.

    em relação ao sinal de REF、não há dipse sim um跳 线 programável que Poso selelionar 0V ou 2、5V para outra aplicação。

    S entendi, no seu reply o circuito não modifica para P ou pa, as características diferentes entre eles produziriam valores de saída com pequena alteração e não mantendro a saída próxima de V+。 o 不是一个 saber que o componentente testado de estar com 问题。

    Obrigado pero sugporte Marek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarciso、

    这里的问题可能是 LT1460只能在其输出端释放电流、而不能吸收。 或者换句话说、LT1460的输出不是双向的。 当 LT1460吸收电流时、其输出电压可能升高、因此 INA129的输出电压:

    一个很好的补救办法是插入缓冲器、如 Marek 所示、这不仅可以释放电流、还可以吸收电流。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vref 接地时、驱动 Vref 引脚不应出现问题。 因此、我想知道5VA 使用什么可能导致您看到的问题(除了可能损坏部件之外)?  话虽如此、您的电路将无法与 LT1650-2.5搭配使用、因为 KAI 建议的 INA129 基准引脚需要拉电流和灌电流能力、而 LT1650-2.5只能像 LDO 一样提供电流。 因此、您需要如上所示添加缓冲器、或者使用另一个部件、例如具有+/-5mA 灌电流/拉电流 Iout 的 REF3325或具有+/-10mA 输出电流的更高精度 REF5025。