This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:过冲与相位裕度间的关系

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2170, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180845/opa2170-overshoot-vs-phase-margin

器件型号:OPA2170
主题中讨论的其他器件: OPA2991

在 d/s 图中、有两幅图表示特定电容负载下的过冲。

从系统稳定性的角度来看、OPA 的相位裕度应大于45度。 这里有两个问题。

1.从图23/24中、它们是否能够映射到相补角值? 例如、什么是过冲等于 PM=45度?

2.在图23/24中、显示了针对过冲从0PF 到1000pF 获得的电容负载曲线。 对于电容器负载值有什么建议? 如何将其设计为具有良好的稳定性?   

在下面的客户电路设计中、缓冲器配置的输出电容负载为0.1uF。 0.1uF 电容器是否存在稳定性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    1.是的、模拟工程师计算器工具中有一个过冲到相位裕度计算器:  

    可从以下网址下载: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    2.客户的电路驱动 OPA2170的电容值相当大(0.1uF)。 图23所示的稳定性建议、其中使用了隔离电阻器 Rout。 为了 增加相位裕度、客户可以尝试不同的隔离电阻值。  

    还可以选择升级到 OPA2991、但考虑到电容器的大小、我仍然认为他们需要提供隔离电阻器:  

    另请利用有关稳定性 TIPL 和现有模型的培训、下面是TIPL 链接中的稳定性简介。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我想我们讨论的是 DC33? 嗯、看起来 DU1C 不需要 DC33? 对于 DU1C、您可以轻松插入隔离电阻器并调整分压器 DR8和 DR17。 也可以轻松增加 DC32。

    DC33对于 DU1D 和 DU1C 以上的其他电路很重要? 您能否详细介绍 DU1D 也提供的电路?

    Kai