This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:LMP8646设计审查

Guru**** 2797195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LMP8646, LM5118, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179343/lmp8646-lmp8646-design-review

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件:LM5022LM5118TINA-TI

大家好、团队、

          我们希望使用 LMP8646将 LM5022用作 CC 和 CV 源。我们在查看设计时需要一些帮助。 此设计的电流限制为2A。 LM5022的输出电压为54.6V。 我们得到了  

输出精度为5.55%、增益电阻器为56.8K、但约为58k、这是否正常?

输出电阻器需要最低电压 (VO_REG_MIN)、我们如何为应用找到该电压、或者我们是否设置默认的50欧姆电阻?

我们已采用数据表1.75K 中推荐的 BW

并将电阻器感应为55m Ω

对此进行回顾将对我们大有帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5022具有电流限制功能、是否不使用?

    对于电流限制为2A 且位于55m Ω 感应电阻器上的 LMP8646、您将生成110mV 的电压。

    LMP8646的110mV Vshunt 输出为(使用 Rg) 1.2496V 时、LM5022的 FB 电压为1.25V、因此可以正常工作。 如您所述、将会出现一些错误。

    根据您的负载、Rout 很重要。 如果您只有电阻负载、则可以选择 Rout = 50欧姆。 例如、如果您的负载是一个超级电容器、它的负载电流与输出电压不成比例、则需要选择一个 Rout、以便在启动时具有可容忍的输出电流误差。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C卡斯 特伦斯、您好!

    我们的应用是使用降压-升压控制器(LM5118)( 而不是我们发现的 LM5022)为电池(容性负载)充电。 我们从42V 开始为电池充电、因此我是否应该考虑42V 作为 最小电压(VO_REG_MIN)?

    我们也找不到用于计算 RFBB、RFBT 的公式。它是为 webench 设计中的 LM5118计算的值吗? 由于 LM5118具有电流感应引脚、我们需要使用 LMP8646来实现 CC 模式和 CV 模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5118在启动时是否为电池充电? 还是将电池切换到具有稳定 LM5118输出的电路中?

    RFBB 和 RFBT 是您将用于为 LM5118上的给定输出电压创建 VFB 的值。  

    最后一个问题是、我无法回答、因为我支持电流感应产品、而不是开关转换器 IC。 我的猜测是 LM5118可能具有不同的控制结构来控制电流限制、而不是调节电压。 使用 LMP、您将使用转换器用于电压的相同调节。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C卡斯 特伦斯、您好!

    是的、在启动时、LM5118将为电池充电。因此、您建议将作为  最小电压(VO_REG_MIN)的电压作为? 一旦 IC 在 MCU 的帮助下启用、电池将连接到 LM5118的输出端、它将开始为电池充电

    我们的电池放电结束电压为42V、因此我们将开始从42V 充电至充电上限54.6V

    那么、我应该使用从 LM5118的 Webench 设计中获得的 Rfbb 和 Rfbt 值吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C卡斯 特伦斯、您好!

    是的、在启动时、LM5118将为电池充电。因此、您建议将作为  最小电压(VO_REG_MIN)的电压作为? 一旦 IC 在 MCU 的帮助下启用、电池将连接到 LM5118的输出端、它将开始为电池充电

    我们的电池放电结束电压为42V、因此我们将开始从42V 充电至充电上限54.6V

    那么、我应该使用从 LM5118的 Webench 设计中获得的 Rfbb 和 Rfbt 值吗?

    还需要确认的是、LMP8646使 LM5118成为 CC 和 CV 源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、VO_REG_MIN 将为42V。 是的、我不熟悉 Webench、但如果它为您提供了给定 Vout 的 VFB 电阻分压器值、那么您将使用这些值。

    LMP8646将限制电流。 当电流不受限制时、转换器将根据反馈限制电压。  

    请务必根据第14页的数据表案例3使用5V 的 Vs。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C卡斯 特伦斯、您好!

    最后一个澄清

    请您仔细查看 LM5118的原理图、该原理图上连接了 LMP8646、以验证其连接是否正确。 有一些疑问、因为在电阻器和电容器的帮助下、COMP 引脚与 FB 引脚之间存在连接。

    此外、在 LMP8646数据表中、它们还使用10nF 电容器将 FB 引脚连接到 Lout 布线。 在原理图中、我和大家分享了我没有使用过任何电容器、我们应该使用一个电容器吗? 我们是否使用10nF 电容器? 因为没有公式可以计算该电容器的值。

    或者我们是否将 FB 引脚连接到 Lout 布线? 但我认为我们需要连接以在不限制电流时调节电压

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应将 FB 连接到 Lout 布线。 这将禁止对输出进行调节。 您可以不将 FB 连接到 Lout (开路)、也可以使用 LMP8646数据表中提到的10nF 电容。  

    就 LMP8646而言、Rg 是40欧姆? 我认为我们为此指定了不同的值、并且该原理图中没有 Rout。

    对于 COMP 引脚、我将向您推荐负责处理 LM5118的团队、因为他们将能够为您提供帮助。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C卡斯 特伦斯、您好!

    原理图中似乎存在一些值不匹配

    以下是 LM5118 3A 电流限制的最终设计值

    FBV (LM5118)=1.23V

    感应电阻为0.055欧姆,感应电压 为0.165V

    增益电阻器的近似值为40K、为37.3k

    带宽电容器为2.27nF、带宽为1.75k

    %Error of I=5% SO 3.15A

    ROUT=536.58 Ω、近似为540 Ω

    Rfbb 和 Rfbt 分别为1k 和43.2k

    您能否告诉我这些值是否可以接受  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    请使用计算器计算 LM5118电路的值: https://www.ti.com/lit/zip/snvu065

    LMP8646的调节速度需要比 LM5118慢得多。

    对于这些值的最终决定、您需要构建电路、然后对其进行测试。

    一般而言、原理图似乎可以、如果需要、我建议在开关上添加栅极电阻器和缓冲器。

    BTW、请遵循良好的布局规则、请参阅从此处开始的4篇文章 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/four-switch-buck-boost-layout-tip-no-1-identifying-the-critical-parts-for-layout 

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    将 LMP8646添加到 LM5118并不是一项简单的任务、因为反馈环路中的每次变化都有引入不必要的相位滞后来破坏 LM5118稳定的风险。 我强烈建议您在构建电路并使用电路进行努力和测量之前、对电路进行彻底的 TINA-TI 仿真。

    在下面、您可以看到 LM5118的反馈环路中包含两个使用和不使用 LMP8646的瞬态响应仿真:

    e2e.ti.com/.../bhanu_5F00_LM5118_5F00_LOAD_5F00_TRANS.TSC

    您将注意到、需要对电路进行一些额外的微调、以使其正常、稳定地运行。

    Kai