This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:峰值检测电路

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180104/opa860-peak-detection-circuit

器件型号:OPA860

大家好、

我们客户的问题之一、您能否提供一些故障排除建议

客户根据以下 POST 中的电路(来自 Kai)制作了一个电路板、并且在测试后发现无论输入信号如何、输出都大约为3.8V。 您能帮助分析问题的原因吗?

  图中使用的二极管器件型号为 SMS3922-001LF。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004949/peak-detection-circuit/3723066?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PA860%3A%20peak%20sampling%20circuit%20of%20OPA860#3723066

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    当肖特基二极管 SD2的泄漏电流非常小、无法完全吸收 OPA860缓冲器的输入偏置电流时、可能会发生这种情况。 在这种情况下、您需要输入偏置电流消除方案、例如由 R8提供:

    e2e.ti.com/.../anny_5F00_peak_5F00_1.TSC

    由于 OPA860的输入偏置电流可能存在很大差异、因此您可能需要调整 V2和/或 R8。

    输入偏置电流消除的替代方法是将一个泄放电阻器并联到 C5:

    但这将毫无疑问地加快衰减时间:

    我知道、所有这些听起来都相当不舒服。 但是、嘿、这个电路可以峰值检测1ns 信号...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回答。

    当客户根据您的建议连接电路时、峰值检测实际上是可能的、并且保持良好。 但该电路似乎没有针对窄脉冲的强大检测能力。 当他测试的峰值大约为2V 时、电路需要大约几十 ns 才能达到峰值。 我不知道是否有任何方法使其检测较窄脉冲的峰值

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    几十 ns? 那么电路肯定会出现问题。 OPA860可能已失去其工作点或正在饱和状态下挂起。 或者客户是否已将放电设备连接到采样电容器? 这里只有 GaAs-MESFET 可以实现。

    电路对布局非常敏感。 必须使用 HF 方法、例如使用实心接地层等

    是的、电路位于 OPA860的边界。 此电路与 R6、R7和 C2提供的解补偿网络一起工作。 使用这些组件值进行实验可能会有所帮助。 使用采样电容器 C5进行实验可能会有所帮助。

    出于许多原因、这些电路只能在相当有限的输入信号范围内正常工作。 对于该电路、2V 的振幅可能过高、因为 OPA860显示的压摆率有限。 我会尝试使用输入分压器来降低输入电压、并由此降低压摆率。 如果必须处理大范围的振幅、那么使用几个并联电路、每个电路都有一个合适的输入分压器来覆盖整个范围可能会有所帮助。

    肖特基二极管在这里发挥着重要作用。 应选择它们以实现超低转换时间和结电容。 因此、使用不同二极管进行实验也可能有所帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我是问这个问题的人。你们太棒了、在我从采样电容器上拆下图1所示的放电器件后、电路对 ns 级信号进行采样的能力大大提高、我能够轻松完成我的工作要求。 我要问的是、如果我想在所需的时刻耗尽采样电容器上的电荷、放电器件应该连接到图2中所示的电路的哪个位置? 非常感谢!

    图1  放电装置

    图2 峰值检测器电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几年前、我使用 OPA660构建了上述电路。 为了使采样电容器(此处为33pF)放电、我使用了以下方案:

    我使用了 GaAs-MESFET、因为它提供了超低电荷注入。 另一方面、如果放电晶体管未提供非常小的电荷注入、则您将通过"复位"信号的一部分对采样电容器充电。 这意味着您无法对采样电容器进行完全放电。  

    另一种选择是通过高欧姆电阻器对采样电容器放电、该电阻器始终与采样电容器并联、无需进行开关。

    Kai