This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:CAN#39;t 按照 SNOA997A 中的设计、用于具有迟滞功能的逆变器比较器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180793/tlv3401-can-t-follow-design-from-snoa997a-for-an-inverter-comparator-with-hysteresis

器件型号:TLV3401
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!


我无法根据 SNOA997文档中给出的数字、该文档展示了如何设计具有迟滞功能的逆变器比较器的示例。

我正在尝试获取示例的数字、我将获得反馈电阻器 R4的负值、此时应该为808kOhm。

它只是为了求解 R4的二次方程、但我无法得到预期值。

请参阅随附的模板、该模板遵循所述示例、我认为是可以的、不知道错误的来源。

总之、我希望根据以下参数进行设计:

Vlow = 1、06V、Vhigh = 2、24V、Vcc = Vref = VPU = 10V。

Vin 大于 Vhigh 时 Vo ="高"

Vo =<Vlow 时为"低"

我想使用 TLV3401、但其他一些兼容的器件也适用。


因此、我需要使用模板中的计算解决此问题。
请就此提供反馈并帮助我解决此问题吗?

此致、

e2e.ti.com/.../Template.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../aaron_5F00_tlv3401.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    炉灶!!! 就是这样!

    您是如何获得这些电阻器的数字的?

    我无法根据  SNOA997文档中描述的公式获得这些值。

    那么、请您与我分享这一指导吗?

    这样、我就可以更新电路中的阈值(Vhigh 和 Vlow)、以防我必须再次对其进行调整。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已部分解决了我的问题、但请像我之前所说的那样向我分享、我的问题将关闭。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我是通过直觉、试验和错误来实现的

    该计算器似乎也能正常工作:

    http://sim.okawa-denshi.jp/en/rercal.php

    在任何情况下、您都应该通过在末尾运行 TINA-TI 仿真来确认和"完善"计算

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 一如既往地提供宝贵意见。  

    Aaron、  

    我不确定模板计算中的问题是什么。 但是、我们还有一个您可以使用的迟滞计算器工具。 该工具使用与应用手册程序相同的方法。 这就是我得到的。

     e2e.ti.com/.../7183.aaron_5F00_tlv3401.TSC

    e2e.ti.com/.../3821.Comparator-Hysteresis-Tool.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的反馈和快速回复。

    我真的很感谢。

    我现在要关闭这个。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    感谢您为解决此问题所做的贡献以及模板。

    这一切都是明确的。

    我也非常感谢。

    此致、