主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我无法根据 SNOA997文档中给出的数字、该文档展示了如何设计具有迟滞功能的逆变器比较器的示例。
我正在尝试获取示例的数字、我将获得反馈电阻器 R4的负值、此时应该为808kOhm。
它只是为了求解 R4的二次方程、但我无法得到预期值。
请参阅随附的模板、该模板遵循所述示例、我认为是可以的、不知道错误的来源。
总之、我希望根据以下参数进行设计:
Vlow = 1、06V、Vhigh = 2、24V、Vcc = Vref = VPU = 10V。
Vin 大于 Vhigh 时 Vo ="高"
Vo =<Vlow 时为"低"
我想使用 TLV3401、但其他一些兼容的器件也适用。
因此、我需要使用模板中的计算解决此问题。
请就此提供反馈并帮助我解决此问题吗?
此致、