This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:INA290A5QDCKRQ1 - P/N 是否可用于负电压?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181207/ina290-ina290a5qdckrq1---is-p-n-available-for-negative-voltage-s

器件型号:INA290

您好!

该主题的标题应为:

INA290A5QDCKRQ1 - P/N 是否可用于负电压? 搜索过滤器 INA290A5QDCKRQ1无法识别我们使用的 P/N。

我们目前使用  INA290A5QDCKRQ1在"全功率"下测量~ 100V 电源轨上的电流   

 

是否有任何与 INA290A5QDCKRQ1类似的 P/N 可在-100V 电压轨下运行?

如果不是-  希望这个问题不是太好-但是如果我们在 INA290A5QDCKRQ1上交换+/-该怎么办-这是否可行?

 

本设计中的空间受限(当然)-因此、如果我们可以在+和-电源轨上(分别为+100V、-100V)使用此 P/N、那将会非常棒。

提前感谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    根据电源轨、我假设您仅指输入的电压轨、而不是 INA290本身的电源电压。  INA290的电源电压限制为20V。  我对我们的电流感应放大器进行了快速滤波、并对任何高于100V 的电压进行了滤波。  请参阅此链接。  问题不是100V、而是-100V 电源轨、我们不能简单地在其中添加电流感应放大器、因此您需要另一种选择。   

    如果您无法测量低侧的电流、这里有一些具有自己权衡的替代方案。  还有其他备选方案、但空间有限、您的选择将受到限制。   

    使用 TMCS1100/等磁性电流传感器。  这取决于您所需的精度和所需的速度。  这不像 INA290及更大的器件那样快。

    使用隔离式放大器。  尺寸和速度以及需要创建两个电源轨。