This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:TIDA-01351超声波 CW 多普勒的高分辨率、高 SNR 真正原始数据转换参考设计中的 GBW 要求

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01351, THS4551, TINA-TI, THS4504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180673/ths4551-gbw-requirement-in-the-tida-01351-high-resolution-high-snr-true-raw-data-conversion-reference-design-for-ultrasound-cw-doppler

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:TIDA-01351TINA-TITHS4504

尊敬的团队:

在 TIDA-01351的设计指南中、CFILT 的计算结果为1.2nF、但在后续的计算中、它突然更改为2nF、原因是什么? 这是因为差分信号、因此 CFLIT 应乘以2吗?

在  TIDA-01351的设计指南中、THS4551驱动器的增益设置为10V/V、因此 THS4551驱动器的信号增益仅为135/10 = 13.5MHz。但在下面的计算中、使 ADC 趋稳所需的驱动器信号带宽约为15MHz。 BW 的裕度是否太小而无法稳定? 或者、我是否评估驱动器的 siganl 带宽以及使 ADC 趋稳所需的带宽不正确。

期待您的建议。非常感谢!

 e2e.ti.com/.../Ultrasound-CW-doppler-design.pdf

此致

黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihong、

     这两个问题都很好:

    1. 我相信、由于 CFILT 必须大于或等于1.2nF、此参考设计的作者四舍五入到2nF。 ADS890x 数据表还会选择比1.2nF 大得多的 CFILT (10nF)值。  

    2. 您对 THS4551带宽计算的理解是正确的。 该参考设计提到超声波应用往往高达15MHz。 我相信、由于这个设计要求、这个值被选为 RC 截止值。 然而、为测试此参考设计而选择的信号为2kHz 和20kHz。 选择更高带宽的放大 器以轻松驱动更高的容性负载、这些更快的放大器具有更快的稳定时间、这是关键规格。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    我对 Sima 求和:"等式8"没有说 C_FILT = 1.2nF、而是说 C_filt >=1.2nF。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    下面是电路的 TINA-TI 稳定时间仿真:

    e2e.ti.com/.../wesley_5F00_ths4551.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是相补角:

    e2e.ti.com/.../wesley_5F00_ths4551_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    相位似乎只有19度、这是否足够好? 我发现、如果我选择 THS4504、它的带宽更高、相位裕度超过70度、这已经足够好了。 我们应该在这个 ADC 驱动器应用中保持至少60 PM 吗?

    此致

    黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    此外、稳定误差似乎远大于0.5LSB。

    此致

    黄志红