This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA198:失调电压

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181597/ina198-offset-voltage

器件型号:INA198

大家好、


我对 INA198有疑问。
关于过热的 VOS (偏移电压)、典型值是否为±5mV?
我认为±是必要的。 我的理解是否正确?

此外、请告诉我过热条件下的最小 VOS 值。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    是的、输入失调电压始终为+/-。 由于惯例和传统、许多制造商在其数据表中省略了"+"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我同意 Kai 的说法。  我还会推荐采用相同引脚排列的 INA281B3。  如果 VCM 不会低于-4V、我通常会指向该器件。  这是因为在使用输入低于20mV 的器件时、数据表中记录了这种情况。