This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] G4版本的 LM358ADG4与 G3版本的输出不如

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358A, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162902/g4-version-of-lm358adg4-not-put-out-as-much-as-the-g3-version-of

主题中讨论的其他器件:LM358ALM358

尝试进入 LM358ADR、但我尝试输入的任何内容都不可接受。

我们的工程人员评论如下:

工程人员发现问题是、此器件的 G3版本将在输出端产生20mA 至500 Ω 的负载、而输出端为10V。  G3版的运算放大器会发生这种情况、但 G4版本即使输入过驱动也只会达到大约19mA。  这些器件的饱和电压或增益看起来比之前版本的器件都要低。  ST 和新替代品与 TI G3变体一样按预期工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件名称应为 LM358A。

    没有 LM358ADRG3、但有 LM358DRG3 (具有更高的失调电压)。

    确切的测试条件是什么(电源和输出电压)? 数据表中的 IO 规格保证−20mA、但可能在不同的电路中。

    LM358BIDR 具有更高的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    正如 Clemens 提到的、LM358A 没有-G3版本。 您能否澄清一下器件型号是什么?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    此问题是否已解决?  我将 Clemens 的回答标记为"TI 认为已解决"  
    如果未解决此问题、请告知我们、以便我们可以继续提供支持。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro、

    问题未解决。  我们的工程师发现了这一点。  需要注意的是、性能是相同的。  我们正在联系当地代表、以退还我们的库存、因为它的表现并不相同。  

    e2e.ti.com/.../PCN20210720001.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    请您按照 Ashley 的上述要求澄清器件型号:  

    [引用 userid="449390" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162902/g4-version-of-lm358adg4-not-put-out-as-much-as-the-g3-version-of/4373318 #4373318">正如 Clemens 所说、LM358A 没有-G3版本。 您能否澄清一下器件型号是什么?  [/报价]

    祝你一切顺利、
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

          

    Caro/Clemens、很抱歉、任何混淆。  我只是传播我们的工程部门试图传达的信息。  

    在随附的图片中、第一张图片(LM358A 1AK A3KLG4)这是不适用于我们的部件。  我们可以将该部件替换为 (LM358A 1AK A3KLG3)或第二张图片、我们的装置将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    为了澄清这一点、TI 器件和 ST 器件之间的两个输出电流测量值之间是否进行了比较? 器件的偏置条件是什么(电源电压、输入等)?

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、

    此 TI 器件的 G3版本和 G4之间存在问题。  如果我们将 G4器件(上面显示的第一张图片)更改为任何其他器件(TI 的 G3或 ST 器件)、则问题就会消失。

    工程部门重复了伺服时间、原因如下 :"此问题发生在最坏情况下的负载下、即输出端500欧姆负载。  这应通过负载产生20mA 的电流,电压为10V (欧姆定律)。  G3版的运算放大器确实会发生这种情况、但我们测试的 G4版本即使输入过驱、也只会达到大约19mA。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    没有器件 LM358ADRG3、 只有 LM358DRG3非 A 型号。 在 A 和非 A 版本之间、这些器件具有不同的规格差异。

    我建议切换到规格优于 LM358和 LM58A 的 LM358BIDR。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不保证负载上的电流为20mA;IO 规格是短路电流。 您尝试在超出保证限制的情况下使用该器件。

    器件上的"G3"和"G4"标记不一定是器件型号的一部分。 LM358ADR 有许多不同的制造基地、因此您可能会有不同的裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    此问题是否已解决? 我将此主题标记为"已结束"、而 Clemens 的答案标记为"TI 认为已解决"。 如果您有其他问题、请告知我们、我们可以帮助解决。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、
    正在等待工程输入。  我们认为尚未解决的问题已经得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    客户对此问题是否有任何其他意见?  

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、

    工程部门再次对此进行了审查、并在网站上提到此器件的输出为30mA。  它来自  

    https://www.ti.com/product/LM358A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请提供电源轨的值吗? 此外、您能否指定此测试运行的温度? 正如 Clemens 所说、LM358有许多裸片版本。

    30mA 输出是典型规格。 最小值为20mA、整个温度范围内的最小值为10mA。 同样、这是在数据表的特定测试条件下进行的、而不是在任何和所有应用中进行的。  

    为我们提供有关电路的原理图或更多信息、可帮助我们确定您看到输出电流低于预期的原因。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    请参阅我们工程部门的意见:

    • 运算放大器轨为+15和0V。
    • 此问题发生的工作温度为室温(18-23C)。
    • 电路如下。  此设计可将0-3V3 DAC 输出转换为0-20mA、最大输出负载为500欧姆。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    感谢您提供原理图和其他信息! 我已经查看了这些信息、并提出了一些意见和建议、以帮助解决该问题。  

    请参考 设计手册中 Howland 电流泵的以下设计电路:

    改进的 Howland 电流泵电路
    改进型 Howland 电流泵的分析

    我将您的电路与 我们的参考设计进行了比较、并注意到电阻器值较高、这会增加电路的噪声。 (请参阅第一个链接中的设计说明。)  关于两个器件的行为差异的一个假设是、TI LM358A 和 ST LM358A 器件之间的增益带宽存在差异。  TI 器件 的增益带宽较低、电阻值较高可能会导致电流值出现误差。  

    我建议使用 LM358B 进行测试 (该器件的 GBW 高于两个 LM358A 器件)、并查看电流测量值。

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、
    只是对此进行了更新、工程人员仍在尝试建议的更改。  会让您随时了解最新信息。