尝试进入 LM358ADR、但我尝试输入的任何内容都不可接受。
我们的工程人员评论如下:
工程人员发现问题是、此器件的 G3版本将在输出端产生20mA 至500 Ω 的负载、而输出端为10V。 G3版的运算放大器会发生这种情况、但 G4版本即使输入过驱动也只会达到大约19mA。 这些器件的饱和电压或增益看起来比之前版本的器件都要低。 ST 和新替代品与 TI G3变体一样按预期工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尝试进入 LM358ADR、但我尝试输入的任何内容都不可接受。
我们的工程人员评论如下:
工程人员发现问题是、此器件的 G3版本将在输出端产生20mA 至500 Ω 的负载、而输出端为10V。 G3版的运算放大器会发生这种情况、但 G4版本即使输入过驱动也只会达到大约19mA。 这些器件的饱和电压或增益看起来比之前版本的器件都要低。 ST 和新替代品与 TI G3变体一样按预期工作。
Caro、
问题未解决。 我们的工程师发现了这一点。 需要注意的是、性能是相同的。 我们正在联系当地代表、以退还我们的库存、因为它的表现并不相同。
您好 Jason、
请您按照 Ashley 的上述要求澄清器件型号:
[引用 userid="449390" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162902/g4-version-of-lm358adg4-not-put-out-as-much-as-the-g3-version-of/4373318 #4373318">正如 Clemens 所说、LM358A 没有-G3版本。 您能否澄清一下器件型号是什么? [/报价]祝你一切顺利、
Caro
Ashley、
此 TI 器件的 G3版本和 G4之间存在问题。 如果我们将 G4器件(上面显示的第一张图片)更改为任何其他器件(TI 的 G3或 ST 器件)、则问题就会消失。
工程部门重复了伺服时间、原因如下 :"此问题发生在最坏情况下的负载下、即输出端500欧姆负载。 这应通过负载产生20mA 的电流,电压为10V (欧姆定律)。 G3版的运算放大器确实会发生这种情况、但我们测试的 G4版本即使输入过驱、也只会达到大约19mA。"
Ashley、
工程部门再次对此进行了审查、并在网站上提到此器件的输出为30mA。 它来自
您好 Jason、
请提供电源轨的值吗? 此外、您能否指定此测试运行的温度? 正如 Clemens 所说、LM358有许多裸片版本。
30mA 输出是典型规格。 最小值为20mA、整个温度范围内的最小值为10mA。 同样、这是在数据表的特定测试条件下进行的、而不是在任何和所有应用中进行的。
为我们提供有关电路的原理图或更多信息、可帮助我们确定您看到输出电流低于预期的原因。
最棒的
Jerry
您好 Jason、
感谢您提供原理图和其他信息! 我已经查看了这些信息、并提出了一些意见和建议、以帮助解决该问题。
请参考 设计手册中 Howland 电流泵的以下设计电路:
改进的 Howland 电流泵电路
改进型 Howland 电流泵的分析
我将您的电路与 我们的参考设计进行了比较、并注意到电阻器值较高、这会增加电路的噪声。 (请参阅第一个链接中的设计说明。) 关于两个器件的行为差异的一个假设是、TI LM358A 和 ST LM358A 器件之间的增益带宽存在差异。 TI 器件 的增益带宽较低、电阻值较高可能会导致电流值出现误差。
我建议使用 LM358B 进行测试 (该器件的 GBW 高于两个 LM358A 器件)、并查看电流测量值。
如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢!
此致、
Ashley