This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:LMC7101输出信号异常

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC104S021, LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177718/lmc7101-lmc7101-output-signal-is-abnormal

器件型号:LMC7101
主题中讨论的其他器件:ADC104S021

您好 TI

电路功能:运算放大器(LMC7101AIM5/NOPB/SOT23-5/TI)旨在按照电路对 ADC 进行采样并监控电压变化。

现象:在测试期间,发现研发原型的10个原型的输出电压信号是正常的(在正常温度和高温环境测试中是正常的); 但是、在小批量级中、10个原型中运算放大器的所有输出信号都显示了振荡波形(请参阅下图)、温度越高、振荡振幅越高。 这两批电路和 PCB 是相同的。

客户做了 ABA 测试、坏膜后出现异常现象。 请帮助分析原因。

此外、我们发现缺陷产品的丝网是倾斜的。 这会在我们的生产阶段发生吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨水、

    您能否提供两个器件订单的贴纸图片?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨水、  

    请您分享原理图吗?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Caro

       请查看,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨水、

    您能否同时提供两个器件订单的贴纸图片?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    遗憾的是、您的电路不稳定:

    应用双反馈方法可增强稳定性:

    e2e.ti.com/.../rain_5F00_lmc7101.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    ADC 的采集时间应超过40µs μ s:

    e2e.ti.com/.../rain_5F00_lmc7101_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

       感谢您的支持;

    1.为什么(- in)和- in 和(+in)以及+ in 圆中没有直接连接? 这样做的目的不清楚、请帮助指导?

    2.图中 L2和 L3的作用是什么?

    客户的电路变更:

    Ω 将 Ω 图中的 C4从1nF 更改为330pF、R3从100 μ F 增加到330 μ F。 电击消失了、但他发现 ADC 中的干扰增加了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      由于时间很长、目前很难提供、因此要求客户继续查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    这是一个用于仿真运算放大器电路相位裕度的设置、以确定电路是否稳定。 本 TI 培训视频系列详细介绍了 L2和 L3的作用:

    https://training.ti.com/node/1138805

    客户使用什么 ADC? 通常、ADC 的数据表建议在其输入端使用合适的电荷反冲滤波器(R3、C4)。 因此、可以选择合适的 OPAMP、该运算放大器能够正确驱动该电荷反冲滤波器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

       感谢 您的支持;

       ADC 使用 TI 的 ADC104S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨水、  

    您能否同时提供 两个器件订单的贴纸图片?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    ADC104S021的指定最小时钟频率为800kHz、最大采集时间为800kHz 的三个周期、即3.75µs μ s。 因此、对于该 ADC 而言、LMC7101的速度似乎不够快。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    LMC7101对于 ADC104S201来说不够快。 它会产生什么不良结果?

    2.什么决定了 LMC7101的速度?

    3.您如何获得您之前回复的 ADC 采集时间大于40us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨水、

    按速度、Kai 指的是器件的 GBW。 当运算放大器速度不够快时、运算放大器将无法在 ADC 的采集时间内稳定至正确的值、并且 ADC 将无法读取准确的值。 在《模拟工程师计算器》中、有一种快速轻松的方法来确定运算放大器的必要 GBW。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    40µs μ s 最短采集时间是我为您执行的瞬态分析的结果。 查看此处、放大:

    而过慢的 OPAMP 会导致 ADC 读数不准确。

    Kai