This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, TLV9052, OPA391, OPA187, TLV2186, OPA2187, OPA2186, OPA192, XTR105, OPA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181473/xtr116-xtr116

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: TLV9052OPA391OPA187TLV2186OPA2187OPA2186OPA192XTR105OPA186

在使用 XTR116U 器件时、是否有任何建议的电路修改、如果输入电阻(输入电流)断开、这些修改会使芯片进入超出范围模式? 我们的电路目前的配置与数据表上的图1表示类似。 我们当前看到的问题是、当从输入电阻(电流输入)断开任何导联时、输出会在最后一个输出设置附近徘徊或变为20mA。

我感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    [报价 userid="547591" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181473/xtr116-xtr116 "]当输入电阻(电流输入)的任何导联断开连接时,输出会在最后一个输出设置周围徘徊或达到20mA。

    XTR116是一款2线制变送器、其中两个板载稳压器以 IRET 或 IC 的引脚3为基准。 您能否向我展示一下哪个输入电阻引线会受到影响的原理图。  

    为了使输出电流达到20mA、图1中的输入电压 Vin 必须在 IRET 上达到5VDC、这意味着输入电流大约为200uA (20mA/100)。 电路的电流增益为100A/A   40uA ≤Iin ≤200uA、输出电流为4mA 至20mA、电流增益为100A/A  

    包含在 XTR116的仿真中、请告知 我们问题所在。 也许我们会找到一个解决方案。   

    e2e.ti.com/.../XTR116-12192022.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的澄清。 请参阅下面的示例电路图像。 从电阻器一次断开引线1、2或3或所有(3)引线会导致不良行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    [引用 userid="547591" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181473/xtr116-xtr116/4449412 #4449412"]从电阻器一次断开引线1、2或3或所有(3)引线会导致不良行为。

    当输入悬空时、其中一个引线会打折、AD8631的输出可能会变为高电平(高输入阻抗)。 等效的 AD8631是 TLV9052、下面对其进行了仿真。 我在输入端放置了1MΩ Ω 电阻器、并在其中一条输入引线被打折的情况下强制其 IRET 电势。   

    e2e.ti.com/.../XTR116-12192022A.TSC

    请告诉我该解决方案是否适合您。  

    BTW、我不知道 V 至 I 在应用中需要达到多高的精度。 AD8631的 Vos 较大、介于0.8mV 至4mV 之间(TLV9052介于0.33mV 至1.6mV 之间)。 如果输入精度至关重要、我建议将 OPA391等精密运算放大器或其他低成本精密运算放大器用作缓冲器。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../XTR116-_2B00_-OPA391-12192022.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我刚才确认了、我们实际上使用 的是 OPA364AIDBVT、它的精度也很高。 您是否仍然建议使用 OPA391作为替代方案? 对于我们的用例、精度越高越好。 我在1Mohm 电阻器就位的情况下进行了一些采样测试、当导联断开时、输出驱动至4mA。 如果输出大于20mA 或被保留、则最后一个值将是此线断开事件期间的目标结果。

    是否考虑了任何可能支持更高输入电压的运算放大器? 最好为6-7V。

    谢谢  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    [引用 userid="547591" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181473/xtr116-xtr116/4449610 #4449610"]输出驱动至4mA[/quot]

    是的、根据建议的配置(仿真行为)、当输入引线停产时、输出电流(输入上为1MΩ μ A)将为4mA。  V-I 转换器的电流增益为100A/A (Iout = Iin *(2475/25 + 1)。当输入引线打折时、Iin 为40uA。   

    \

    [引用 userid="547591" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181473/xtr116-xtr116/4449610 #4449610"]\n 是否考虑了可支持更高输入电压的任何可能的运算放大器? 最好是6-7V。[/报价]

    OPA2186、TLV2186、OPA192、OPA187、OPA2187可能是替代产品。 这些器件的定价与  OPA364AIDBVT 的成本相当、但其中一些器件采用双路运算放大器封装。 以下是您可能找到的其他运算放大器选择链接。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p2max=0.002;0.01&sort=p1261max;asc

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p2192=Zero%20Drift&sort=p1261max;asc

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很抱歉还有一个问题。 您是否认为可能包含会在负载断开事件上触发并强制输出达到超出范围值的 FET? 实质上、我想尝试复制 XTR105的功能。

    谢谢
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547591" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181473/xtr116-xtr116/4452311 #4452311"]您是否认为可能包含会在负载断开事件时触发并强制输出超出范围值的 FET?

    应用是什么? 由于典型输出电流为4-20mA、因此您希望在断开负载时触发大于20mA 的电流、例如大于24mA (超出或低于刻度限制)。  

    如果在输入前端有一个比较 器、则可以触发上述情况。 XTR116或 XTR105为模拟输入和输出。 除了输入前端(电流源将其转换为电压输入)外、XTR105具有与 XTR116类似的输出功能。 让我知道它是什么应用。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们使用该输出来确定控制电子设备的物理位置。 如果该输出超出范围、向我们的控制电子器件指示回路电流不良。 我认为我们不想在本例中使用 XTR105、但采用类似类型的开路检测会很好。

    谢谢

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    销售机会折扣条件太多。 以下是几个选项。

    1.监视橙色圆圈中的电流。  

    2.比较 IRET 电位与比较器。 (我没有。 我使用 OPA186运算放大器作为比较器、请参阅红圈)。  

    或者使用某种逻辑 IC 来确定输入故障状态。   

    您之前的描述中有3种故障条件、我认为该建议能够满足方案1或方案2的2/3故障条件。 您需要放置一个逻辑 IC 来确定全部3个条件。   

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    非常感谢您的帮助。 这肯定会解决我的问题。

    谢谢

    Matt