This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:快速模式下的重复 START 条件

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181369/ina220-repeated-start-condition-in-fast-mode

器件型号:INA220

大家好、TI 支持团队。

我正在尝试将 INA220与 I2C 控制器结合使用 、该控制器在快速模式下使用重复启动条件。
在 INA220数据表中、描述 了高速模式下的重复 START 条件。
但是、我想知道 INA220是否支持 快速模式下的重复启动条件。
请问 INA220在 快速模式下是否支持重复启动条件?

此致、

Osamu Onodera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onodera San、您好!

    数据表中仅讨论了高速模式下重复启动的原因、因为您必须使用重复启动来使器件保持高速模式。 但是、我在快速模式下对我们的一些器件使用了重复启动、但它工作正常。 我不认为我已经专门针对 INA220进行了测试、但我认为它会起作用。 我可以使用 INA220运行测试以进行双重检查、但至少需要一天或两天的时间才能返回到您的结果。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的快速响应。
    我能够解决我们产品的问题。
    我感谢您的双重检查。

    此致、

    Osamu Onodera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onodera San、您好!

    我很高兴您能找到它。 我们能够进行双重检查、当在快速模式下使用重复启动时、INA220会按预期工作。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的双重检查。
    感谢您帮助解决我们产品中的问题。

    此致、

    Osamu Onodera