This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:V+/V-= 7V/0V 时的 AGC 电路

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6505, VCA822, VCA820, VCA821, VCA824, LMH6714, LMH6609
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171251/lmh6505-agc-circuits-at-v-v--7v-0v

器件型号:LMH6505
主题中讨论的其他器件: VCA822VCA820VCA821VCA824LMH6714LMH6609

您好!

我的客户希望使用 LMH6505作为数据表中图49所述的 AGC。
但是、他们希望在 V+/V-= 7V/0V 而不是+5V/-5V 的情况下使用 LMH6505。
他们必须如何修改图49中的电路?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

     这将取决于是否需要偏移。 VG (增益控制引脚)不依赖于器件的电源配置;而是以 GND 引脚为基准。 LMH6505的输入电压范围是多少(图49中的 Vin)?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    感谢您的回答。
    VIN 振幅为11mVpp 至510mVpp、直流偏移为3.5V。
    您能告诉他们您推荐的电路吗?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

     进入 LMH6505的输入信号将在范围内;但是、由于直流偏移消除、后续级(在 AGC 环路控制内)可能会出现问题。 我将对此进行更深入的研究。  

     此外、我们还有其他 AGC 选择和参考:  

    • 用于 dB/V 增益调节的 VCA820或用于 V/V 增益调节的 VCA822
    • VCA821 dB/V 增益调节或 VCA824 V/V 增益调节(更高带宽)

     VCA820在数据表(图85)的第34页上提供了 AGC 的更简单版本。 但是、我在以下 e2e 文章中介绍并仿真了此电路的问题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106330/vca810-vca810

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    感谢您的回答。
    我期待收到您的更多反馈。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    您还对这一点进行过更深入的研究吗?
    我的客户正在等待您的反馈。
    请告知他们  LMH6505是否满足要求。
    确实如此、请显示建议的电路。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

     客户的电源要求是否遵循不是 LMH6505的放大器级? 例如、在 AGC 推荐电路中、客户是否可以为 LMH6714和 LMH6609使用双电源?  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    在考虑  LMH6714和 LMH6609电源规格后、我的客户希望使用以下电源。
    LMH6605 V+= LMH6714 V+= LMH6609 V+ = 8V。
    LMH6605 V-= LMH6714V-= LMH6609 V-= GND。
    这是可以接受的吗?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    我忘记说应该相应地更改直流偏移。
    VIN 振幅为11mVpp 至510mVpp、直流偏移为 V+/2 = 4V。

    或者为了获得利润、您认为以下哪项更好?
    LMH6605 V+= LMH6714 V+= LMH6609 V+ = 10V。
    LMH6605 V-= LMH6714V-= LMH6609 V-= GND。
    VIN 振幅为11mVpp 至510mVpp、直流偏移为 V+/2 = 5V。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    我的客户正在等待您的反馈。
    您能否向他们展示 TI 推荐的电路?
    或者 LM6505、LM6605和 LMH6714无法满足其要求?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:对话已脱机。