This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:HD2和 HD3的最小/最大值或正常分布。

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2677, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181587/ths3491-min-max-values-or-normal-distribution-for-hd2-and-hd3

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:OPA2677

您好!

数据表的第6页列出了 HD2和 HD3的典型值。

您能告诉我该值的最小值/最大值吗?

或者、您能否告诉我正常分布的 Σ 值、因为我想知道 HD2和 HD3之间的变化?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    我们获得最小值/最大值的方法基于高达 +/-4 Σ 的高斯分布、通常应用于直流规格。 在发布之前、我们通常仅测试器件的直流性能、并使用最小值/最大值来设置将要分发的器件和 将丢弃的器件的阈值。 由于谐波失真在分布之前未进行测试、因此我们在数据表中显示的交流规格源自实验室表征或仿真、因此通常不应用最小值/最大值。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多年前、我们努力提供详细的过温和工艺交流规格限制。 使用了处理案例限制库及其温度影响。 设计人员和管理人员讨厌这种情况、因此已经删除了、但如果您想查看示例-请查看 OPA2677数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我只是提醒自己这里的信息多么密集-限制的一个重要部分是电源电流修整、然后进行彻底的直流测试-如果电源电流和 Zol 以及输入误差测试良好的话、 很可能在不进行测试的情况下满足这些交流限制规格、25C 限制列只是工艺用例、过热跨度是工艺和温度变化仿真。 有助于获得非常好的工艺器件模型。 是的、THS3491确实具有修整后的电源电流、这对一切都很有帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种类型规格的一个非常重要的统计数字细微差别。 在进行任何统计数据之前、需要将以 dB 为单位的报告转换为 uV/V 术语、这在开发组中是非常常见的错误。 如果使用 dB、则展频范围会错误地过宽、从而导致错误的最小值。 以防您需要处理原始数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio San、Michael San、

    感谢您的支持。

    我了解交流和直流特性。

    我会告诉客户您说了什么。

    如果我再问您一个问题、请让我再讨论一下。

    此致、

    Nishie