This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:4GHz FDA、增益为10.4dB

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181222/lmh5401-4ghz-fda-at-gain-10-4db

器件型号:LMH5401

您好!

我们的客户正在寻找能够在以下条件下使用的快速 FDA。
能否将 LMH5401用作候选人?
它看起来很困难、因为小信号响应是6GHz。


电源电压= 5.0Vpp (由 LDO 供电)
输入信号幅值= 600mVpp (固定值)
输出信号幅值= 1200mVpp~2000mVpp (在评估期间调整)
增益= 6dB~10.4dB (转换为输出信号振幅增益的值)
输入/输出频率4GHz

如果还有其他好产品、请告诉我。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

      您的输入信号是单端还是差动端?

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    感谢您的支持。

    用于差分输入和输出。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

      如果您正在寻找恒定增益、LMH5401具有800MHz 带宽、可实现0.1dB 的增益平坦度。 4GHz 时的增益可能会变化3dB。 因此、如果您希望从600mVpp 输入获得固定峰峰值输出、则很难实现。 如果您的输出范围介于1200mVpp 至2000mVpp 之间、那么您可以在设计中选择9dB 左右的增益。

    我随附了 Tina 参考设计、您可以调整输入频率和增益。

    e2e.ti.com/.../LMH5401.TSC

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrude-San、

    非常感谢您花时间在繁忙的时间表中作出响应。

    我会将此结果传递给客户、以查看其是否可接受。

    此致、
    Hiroshi