This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855-Q1:TIA 无负输出-正输出正常

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181562/opa855-q1-no-negative-output-from-tia---positive-output-is-good

器件型号:OPA855-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA858OPA855

我正在使用 OPA855或 OPA858调试 TIA 电路。该 PCB 具有五个相同的电路、我将观察到该误差。

我将测试负光电二极管和正光电二极管的情况。 在大多数电路板(16)上、该电路适用于两种二极管类型。 但在一些电路板(8)上、我会得到以下奇怪的行为。

负二极管输入正确产生正输出脉冲。 但正二极管输入不提供输出(应为负输出脉冲)。

我在组件值和连接中找不到任何错误。  发生故障的 OPA855/OPA858器件都位于电路板上的同一物理位置。 部分故障器件为855、部分为858。 对于这两种二极管类型、每个 PCB 上的其他四个部件都可以正常工作。 故障电路板上的电流消耗与正常电路板上的电流消耗相同。正输出脉冲看起来良好。 这些电路板上没有实际的二极管。 它们由电流源驱动。

以了解背景信息。 855/858器件具有+2.5V/-2.5V 电源。 我正在测试24块电路板。 大多数使用855、少数使用858。 RF = 25K、CF = 0.1pF

我怀疑组装错误。 可能未连接"散热焊盘"。 这是否会导致此故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

    这很奇怪、某些电路板正在这样做、尤其是在产生正输出脉冲时。 我有几个问题可以尝试缩小可能存在问题的范围。

    1.正如您提到的、您的问题可能是散热焊盘连接。 为了确认、电路板设计时是否将散热焊盘连接到两个器件的负电源引脚?

    2.能否提供更多有关在不工作的器件的输入引脚上测量的输入信号的信息?  

    3.由于您使用电流源来驱动器件,您是否在电路板上使用输入电容器来仿真将在电路板上的二极管的电容。 该输入电容与反馈电阻器和反馈电容器配合使用、以创建正确的噪声增益传递函数。

    4.您在输出端看到的信号是什么? 您的意思不是振荡? 电压轨还是失调电压?  

    5.对于正在工作并产生负输出脉冲的电路板,这些脉冲是否干净,以及在您的器件所采用的配置中,这些脉冲是否完全符合预期?

    很抱歉、问题列表、但这将有助于更清楚地了解电路板正在发生的情况。  

    此致、  

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    感谢您查看此内容。

    首先、我认为我发现了问题! 我的电流源仅在这8块电路板上没有为此通道生成正脉冲。

    要回答您的问题-

    是的、散热焊盘全部连接到-VS

    输出是接近零的电压电平、系统噪声很小。 无振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis、

    没问题、我很高兴您能找到问题。 祝您好运!

    -Ignacio