This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:OPA2991和 TLV9152之间的差异

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181786/opa2991-difference-between-opa2991-and-tlv9152

器件型号:OPA2991
主题中讨论的其他器件: TLV9152

大家好、

 OPA2991和 TLV9152之间的主要区别是什么?

 TLV9152是否只是 OPA2991的16V 版本?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、您好!

    这两个运算放大器之间的主要区别在于电源电压范围和每千片价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    OPA2991的最大电源电压为40V、并采用特殊保护电路防止差分输入电压过高:

    e2e.ti.com/.../1778.sbot040c.pdf

    另一方面、TLV9152具有"仅"16V 的最大电源电压、可承受16V 的差分输入电压、而无需此特殊保护电路。

    差分输入电容也可以看出这一差异:TLV9152显示的差分输入电容为3pF、而 OPA2991更复杂的电路则产生9pF 的差分输入电容。

    Kai