This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:逆变器#39;s 接地和电源线在内部短接

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181544/boostxl-3phganinv-inverter-s-ground-and-supply-line-is-internally-shorted

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件: LMG5200

各位专家:

希望通过 CX 获得有关此问题的帮助:

我正在使用德州仪器的三相逆变器 BOOSTXL-3PHGANINV。 我所面临的问题是逆变器的 GND 和+48V 电源线在内部短路。  

因此、我将 Infineon 控制器连接到逆变器、并将三相 BLDC 电机连接到逆变器。 设置和连接正确。 我从过去2天就一直在使用它。 但就在昨天、电机突然发出很大的噪声、逆变器停止工作。 之后、当我检查 逆变器的 GND 和+48V 引脚之间的连接时、它很短。

请提供建议。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我想这将在 LMG5200侧。  我将向该小组提出报告,因为我怀疑这一问题可能在这方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Javier、

    期待 收到 LMG5200 PL 集团的建议。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    您能否提供一些有关系统/原理图的信息? 我可以与我们的团队一起尝试并确定我们是否发现潜在的短期问题。

    此致、

    扎赫