This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330EVM:设计文件

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330EVM, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180418/amc3330evm-design-files

器件型号:AMC3330EVM
主题中讨论的其他器件: AMC3330

AMC3330EVM 的设计文件或 Gerber 是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否分享一些有关您的应用的其他信息、以及您为何希望获取 EVM 的设计/光绘文件?

    我们的 EVM 不会用于商业应用、因为它尚未在高电压下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    EVM 设计文件将用作起点、但肯定会进行修改。  这是一个研究应用、而不是商业应用。  我打算使用 AMC3330构建一些原型、以了解其工作效果如何。  我需要通过测量  大(10kohm-ish)分流电阻器上的电压来确定电流、该分流电阻器将定期经历 kV 电平瞬变。

    Altium Designer 文件是理想的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我可以使用您的 TI 帐户注册的电子邮件地址与您脱机联系吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请执行。