This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301滤波电容器过大、导致输出误差

Guru**** 2813715 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1301EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716585/amc1301-amc1301-filter-cap-too-large-causing-output-error

器件型号:AMC1301

您好的支持团队、

我的客户在使用 AMC1301进行 HV 电流感应时遇到了一个紧急问题。 它们遵循输入级的 AMC1301EVM 电路、当它们为差模滤波器电容器放置一个1uF 电容器时、会出现巨大的输出误差。 但是、如果它们将差分模式电容降低到220pF、则输出误差将消失。

请帮我们解释原因。 下面是他们使用的电路:  

该表是测试结果:

CID VINP-VINN VOUTP-VOUTN AMC1301增益
无过滤器盖 0.0021. 0.0147 7.00
0.0084. 0.06664 7.90
0.0147 0.117 7.96.
0.0217 0.1742 8.03
0.027. 0.2172 8.04
     
220pF 0.0022. 0.014. 6.36.
0.0085. 0.0659 7.75
0.0146. 0.1153. 7.90
0.0217 0.173 7.97
0.027. 0.2152 7.97
     
1uF 0.002 0.0013. 0.65
0.0085. 0.048 5.65
0.0145. 0.0944 6.51.
0.0217 0.1497 6.90
0.027. 0.1891 7.00

当输入电容太大时、这是由于运算放大器稳定性问题造成的吗? AMC1301可使用的最大电容是多少?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    测试期间输入是如何驱动的?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    感谢您的发帖!

    我认为您正确的做法是、这是由于输入电容较大而导致的运算放大器稳定性问题。

    本文深入探讨了输入电容对运算放大器的影响: www.ti.com/.../slyt087.pdf

    1uF 电容器引入了转角频率为6kHz 的极点、而220pF 电容器的转角频率为30MHz。 输入信号的频率是多少?