This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:用于电池电压检测

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716440/iso224-for-battery-voltage-detection

器件型号:ISO224

您好、E2E、

我希望每1节电池检测一次串行连接的电池电压。
请参阅随附的文件、并请您发表意见。
此配置是否合适?
电池是否会损坏?

此致、
ACGUY


e2e.ti.com/.../Battery-Voltage-detection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AcGuy、您好。

    如果您的应用中没有可能超出最大额定值的干扰和过压、则应该可以正常工作。 不过、我会使用输入保护电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    感谢您的发帖!

    我相信您的配置是可以的、但是、正如 Kai 所说的、集成系统和电池保护以防止过压情况是明智的。

    电池是否会损坏取决于电池类型以及是否有适当的保护措施。 TI 提供电池充电、保护和电量监测器件来帮助解决这一问题。 下面是这些论坛的链接、它们将能够提供更多见解。

    e2e.ti.com/.../

    您的设计启动并运行后、请告知我们、我们很乐意检查您的原理图!

    尊敬的 Kai:

    感谢您的意见!