This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:TO-220-7

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716636/opa547-to-220-7

器件型号:OPA547

我能否使用 OPA547 (V-)设置为-48V 且(V+)通过单电源配置连接到 GND)?  或者、我是否需要使用设置为-48V 的(V-)和设置为+5V 的(V+)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user83215、

    OPA547可与-48V 单电源配合使用、V-设置为-48V、V+设置为0V、正如您所建议的那样。 对于这种电源布局、必须重新考虑 OPA547输入共模电压范围(VCM)和输出电压范围。

    例如、-48V 电源的 VCM:

    正线性运行(V+)-最小3V =(0V)- 3V =-3V
    负线性运行(V–)–0.1V 最小值 低端=(-48V)- 0.1V =-48.1V

    电压输出现在将相对于电源电压的一半、或-48V 情况下的-24V:

    正 IO = 0.5A、(V+)–2.2V 最小值 =(0V)- 2.2V =-2.2V (高端)
    负 IO =–0.5A (V–)+1.6V 最小值 =(-48V)+ 1.6V =-46.4V

    如果将输出负载连接到-24V 以外的其他电平、则必须记住输出电流如何在输出级中流动。 例如、如果您将负载接地(0V)、则输出将只能从负载灌入电流。 该电流将从负载流过 OPA547输出并流向 V-。 由于两个输出晶体管中的一个将在整个输出电压范围内灌入该输出电流、因此请务必考虑器件的最大功耗。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程