主题中讨论的其他器件: THS3001、 THS6012
大家好、TI 团队、我注意到 THS3491的噪声仿真建模看起来也不是很精确。 当我在工作台上以2V/V 的增益运行 THS3491时、R IN = 1k、RFB = 2k、带宽为150MHz 时、我得到大约520uV。 以老式的方式进行计算、我得到大约500uV 的电压、这与基准测量非常相符。 (即杂散电容、影响最小)。 但是、当我运行仿真时、它错误地告诉我噪声仅为425uV、而这种情况已经发生了。 将射频降低到768、将 Rin 降低到384仿真值要近得多。 那么、看起来电流噪声系数可能会关闭吗? 有什么想法,是否可以破解模型,以便我获得正确的结果? 另外、您计划何时发布新的和改进的最新和最优秀版本? 谢谢 Steve