This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4376:电源关闭时输出引脚上的正电压

Guru**** 2931980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4376, TLV4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182362/tlv4376-positive-voltage-at-output-pin-when-supply-is-off

器件型号:TLV4376
主题中讨论的其他器件:OPA4376

大家好、运算放大器输出端有 RC 滤波器(R=270k、C 为1uF)、并进入高阻态 MCU 输入端。 当系统关断时、输出端存在残余电压(~3.3V)、而运算放大器电源为0V。 这种情况对于器件是否正常? 有任何疑虑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    3.3V 电压来自哪里? 高阻抗 MCU 输入的电压?

    您可以在 OPAMP 的输出端和 GND 之间安装一个10k 电阻器。 这将形成一个分压器、并将+3.3V 分压至大约+100mV。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    3.3V 电压来自运算放大器、恰好在系统关闭之前。 这是最坏的情况。 由于系统关断、RC 滤波器的电容器中将存在残余电荷。 我想知道这是否会对器件造成损坏。 客户无法轻松放置 AD 附加电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、

    好的、  当 V+电源关闭时、TLV4376输出引脚上存在+3.3V 的残余电压。 TLV4376具有内部 ESD 二极管、这些二极管在内部从输出引脚连接到 V+和 V-引脚。 这些二极管在正常运行时通常处于关闭状态。 当 V+关断 且开始下降到更低值时、如果输出引脚上存在+3.3V 电压、则输出的上部 ESD 二极管将正向偏置并导通。 输出上的剩余电荷将导致电流从输出引脚流经二极管流向 V+引脚。 OPA4376放大器内部电路将在二极管导通时消耗该电流、而 V+引脚电压将在电流耗尽时继续下降。  

    我不认为这是一个问题、但如果您可以提供 TLV4376和转换器电路所描述部分的原理图、从而帮助我们确保不会忽略任何内容。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    如果微控制器在输入端具有保护二极管、μ 1µF 电容器将由微控制器自身放电...

    Kai