This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:THS3001增益计算

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS3491, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180731/ths3001-ths3001-gain-calculation

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件: THS3491TINA-TI

你(们)好 我在使用 THS3001电流反馈放大器计算增益时需要一些帮助。 我查看了介绍增益块分析的应用手册 SLOA019、但无法根据数据表确定跨阻值(ZT)。

此外、我相信应用手册中的分析描述了如何计算电压增益。  我将放大器用作功率增益块级、我想了解如何计算不同输入和输出阻抗的功率增益。 我已经尝试创建等效的电路图并通过 这种方法进行分析、但我的测量结果与我的计算结果不匹配。 是否有人对如何正确计算此值提出建议?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该将 THS3491用作更现代的器件、也可以连接仿真或工作台电路。 您是否有机会在输入端使用平衡-非平衡变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 遗憾的是、THS3001已经在设计中、因此替代方案不是一个选项。 否、输入端没有平衡-非平衡变压器。 我附加了一个包含输出结果的仿真。 输入阻抗为50Ω Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishi、

    TINA-TI 仿真给出了错误的结果?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有使用过 TINA、但我今天下载了它并进行了尝试。 它看起来提供的结果与之前的仿真相同。 请参阅随附的。 我尝试使用应用手册中的公式(我也附上了图片)、但我不确定 ZT 值是多少。

    看起来电压增益只是 G = RF/Rin、即4.7。 然后、输出端有一个分压器、将其降至 3.6Vp。 如果我要将其转换为功率、仿真显示我们具有6.3mW 的峰值输入功率和19.6mW 的峰值输出功率。 这意味着我们的功率增益为4.9dB (10*Log (19.6mW/6.3mW)? 对吗?

    我将尝试捕获一些实际测量结果以进行发布、但同时、我在仿真中看到了有关如何计算电压和功率增益的任何想法? 该公式与应用手册不同。 此外、功率增益会因不同的负载条件而变化、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishi、

    我想你会把它变得复杂。 关于增益设置反馈电阻器、电流反馈放大器可在反相放大器电路和同相放大器电路中提供与电压反馈放大器完全相同的电压增益。 它仅在内部以不同的方式工作、由于带宽和稳定性问题、您不能随意选择任意反馈电阻。 对于每个增益、数据表建议使用最佳反馈电阻。 就这些。

    您显示的所有公式都与有限内部增益造成的限制有关。 电流反馈运算放大器的内部增益称为"开环跨阻增益"("ZOL")、电压反馈运算放大器的内部增益称为"开环电压增益"("AOL")。 我尚未完全阅读您的应用手册、但我非常确信"ZOL"是您的"ZT"。

    THS3491的数据表优于 THS3001的数据表、显示了"ZOL"的曲线。 请参阅数据表的图22。 您可以清楚地看到、当您将这个巨大的"ZOL"放在公式的分母中时、骨折会严重简化。 当然、骨折"R1 / R2"是错误的、是拼写错误。 它必须是

    Vo / Vin =- R2 / R1。

    另一方面、THS3001的数据表显示了直流时的"跨阻曲线"(请参阅数据表的图9)、即"ZOL"。 图30中有一条曲线、可从中估算交流"ZOL"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、并澄清了电流和电压放大器与开环参数之间的差异。 是的、该公式在大型 ZT 中确实简化了、我可能会使这种情况变得复杂。 对于上面的电路、我将增益计算为

    G = RF/Rin

    G =(750/(110+50))

    G = 4.68

    我将 反相输入节点作为虚拟接地。  输入电压为1V 时、输入电流和输入功率为

    I_IN = 160Ω μ s

    P_IN = 6.25mW

    输出电压为4.68V。 输出电流和功率

    I_OUT = 4.68V/ 900Ω μ s

    P_OUT = 24.3mW

    然后、我将功率增益转换为对数形式

    5.89dB = 10*log (24.3mW/6.25mW)

    这看起来是对的吗? 上述功率与仿真结果匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishi 您好!

     我看不到您的计算有问题。 我还会在计算中加入反馈电阻器、但这是一个最小的值变化。

    谢谢、

    Sima