This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:ALERT#是否足够快、只能在105kHz 带宽下进行切换?

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181761/ina381-is-alert-fast-enough-to-toggle-with-105khz-bandwidth-only

器件型号:INA381

您好专家、

我已经看到 INA381内的比较器被连接到 VOUT、VOUT 是第一级放大器的输出。

但是、问题是该放大器 A4的带宽仅为105kHz、典型上升时间可以减去0.35/105k=3.3us。

在 VOUT 在3.3us 后斜升后、添加了比较器400ns 的传播延迟、ALERT#的总响应时间高达3.7us、这对高频功率转换器中的 OCP 来说有点慢、也很危险。

我有一个问题、我们为什么不将该比较器置于 内部放大器的输入级? 则切换速度应足够快  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将如何解决来自输入的电流? 我们通过放大器传递输入、以将电压映射到给定电流。 任一输入端的电压本身都不有用、但输入端之间的差分电压(使用电阻器将电流转换为电压)是、要获得该值、您必须通过放大器传递该信号并将其增益。

    为了获得更快的响应、您可以使用较低的增益器件、这将增加器件的带宽。 或者使用 INA301、该器件速度更快、但增益最高的版本为100V/V

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐泰纳克!

    我正在考虑将 VOUT 和警报信号路径分为两个独立路径会起作用、例如、添加增益较低(带宽较高)的放大器与现有放大器并联、新添加的放大器仅用于警报。 然后、我们可以得到足够快的 OC 标志。 无论 VOUT 的速度有多快或多慢。

    这里是霍尔电流传感器(Allegro 器件)中这种想法的一个示例、因此我想知道 市场上是否有类似的 CSA 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有具有上述功能的任何磁传感或电流感应 IC。 您关于放置并联更快的放大器并将其连接到 INA381 CMPIN 引脚的想法是可行的。 当您引入更多 IB 时、在对 PCB 进行布局时需要小心、如果您使用长迹线/输入滤波器、则误差会更大。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在很清楚、感谢您的回答