This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3544:TLV3544

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180979/tlv3544-tlv3544

器件型号:TLV3544

您好、先生、

使用 TLV3544但发现 o/p 波形不完美的客户、  

他们发现引脚电阻稍有不同、您是否会检查阻抗是否会导致波形更差?

e2e.ti.com/.../TLV3544-_CF912C6E7865DA64C78C9965_.xlsx

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    通常、此类电阻测量并不是很有意义。

    输出看起来会被驱动到硬饱和状态吗? 请注意、任何 OPAMP 都无法在其输出一直低至0V 的条件下线性运行。 请参阅数据表中"开环增益"说明符的测量条件。

    请向我们展示原理图、并向我们详细介绍应用(输入电压信号、负载等)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢、这里是随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA4354_5F00_TLV3544_2D00_Schematic.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您分享原理图。  我将查看并添加一份回复、其中包含我可能遇到的任何其他问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    L1、L2和 L3会破坏电路稳定。 如果不使用隔离电阻器直接连接 Q1、则会导致电路不稳定:

    省略电感并插入47R 隔离电阻器将有助于:

    e2e.ti.com/.../ian_5F00_opa4354.TSC

    另请对其他 OPAMP 电路进行相位稳定性分析。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    如果您在电路上执行稳定性分析时遇到问题、请在本论坛中告知我们。  我们可以向您提供建议、并引导您完成整个过程。

    最棒的

    阿尔茨