This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219监视器在电流和功率寄存器中显示零

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179762/ina219-ina219-monitor-shows-zeroes-in-current-and-power-registers

器件型号:INA219

我开发了一款在 I2C 总线上交换多个芯片的器件。 7个 INA219也连接到该 I2C。 我还将 LED 显示屏连接到总线。 一开始、一切都很完美。 正确测量电流和功率。 问题是1分钟后、所有 INA219 (或极少1-2)都显示0电流和0功率。

此错误是否具有软件或硬件性质? 导致此错误的原因是什么?

软件是 OpenWrt GNU/Linux、驱动程序是 ina2xx-adc. 硬件是基于 ARM Cortex-A7内核的 NXP i.MX 6ULL。

INA219

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artem、您好!

    我以前没有听说过这个错误、因此它可能与软件相关。 但是、我不熟悉您所使用的驱动程序的代码、因此我不能对软件说太多。

    话虽如此、如果您仍然能够读取分流电压、那么校准寄存 器有可能被写回0。 这将使电流和功率寄存器读为0。 因此、当您读取0值的电流和功率结果时、我建议检查寄存器(0x05)是否具有写入值。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mitch!

    我会尝试这个。