This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240-Q1

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182395/ina240-q1-ina240-q1

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

大家好、

我在项目中使用 INA240A1-Q IC。

电路:

  • 我是否应该使用330欧姆(>300欧姆)的 Rs (R0505和 R0506)值来代替30欧姆?
  • 这些值是否会影响任何增益误差和 CMRR 值? 是否有任何其他参数影响?

  1. 对于30.01 Ω=>共模截止频率= 241MHz、差模截止频率= 12.06MHz。
  2. 330欧姆  =>共模截止频率= 21.9MHz、差模截止频率= 1.10MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giridhar、

    数据表的第9.1.1节回答了您的问题。

    另外请记住、添加的保护二极管可能会因结电容不均而在输入之间引入不必要的不平衡。 这会降低 INA240的共模抑制性能。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Kai 提到的、较大的输入电阻器可能 会对精度产生一定影响。 因此、最好保持它们的大小合理、除非这不是一种选择

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的回答。

    此致、

    Giridhar。