This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:引脚4和放大器上的最大电流;引脚5

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182499/tlv1701-max-current-on-pin4-pin5

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我是否可以知道 引脚5和引脚4中的最大电流是多少?

我们想知道 TLV1701AIDRLT 可从+PW_VCC3V3_LDO 消耗多少电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellen、

    TINA-TI 仿真有助于找到答案:

    e2e.ti.com/.../ellen_5F00_tlv1701.TSC

    请记住、切换率对平均电流消耗有一定的影响。 每秒的切换次数越多、每秒的电流尖峰越多、平均电源电流就越大。

    您的切换率是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellen、

    感谢您使用该论坛。 室温下的最大电源电流为75uA、过温下的最大电源电流为100uA、通过上拉电阻器的电流约为3.3V/10k = 330uA。 典型输出泄漏电流为70nA、但在整个温度和电源范围内应小于1uA。

    -Chi