This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV794:未获得正确的增益。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV794, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181266/lmv794-not-getting-the-correct-gain

器件型号:LMV794
主题中讨论的其他器件: OPA365

您好!

我使用 LMV794作为 BPF 来滤除18.72Mhz 至32KHz 信号范围内的降频转换信号。 我在这个 BPF 滤波器之前使用一个开关、并且我没有获得预期的增益、所以我分离了开关、并且我馈入了函数发生器来仅调试 BPF 滤波器。

所附的原理图是中心频率为32700Hz 的带通滤波器。 我在输入端以32KHz 信号馈入、当预期增益为4.13时、增益为1~1.5。 滤波器的品质因数为20、我在此原理图中使用的所有元件都低于1%的容差水平。 我使用的是具有完全相同组件的双通道、但我也在两个不同通道中获得不同的增益。 您认为我的品质因数太高了吗? 我还从规格表中读出、该运算放大器的最小增益必须为10、如果我的运算放大器也在振荡、我很困惑。 您是否认为具有1.6nF 负载电容器过高? 我应该降低质量因素吗? 我在这方面停留了几个星期,如果有任何投入,我将不胜感激。

非常感谢

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    是的、您的电路似乎不可安装:

    e2e.ti.com/.../young_5F00_lmv794_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回复、我自己构建了电路、我的电路仍然达到32K、与 LT 仿真结果相同。

    请看一下。

    e2e.ti.com/.../BPF_5F00_TINA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我不理解电路的底部。 为什么添加了该电路? 我是说 C4、C5、C6、L2、L3?

    谢谢你

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    [引用 userid="521540" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181266/lmv794-not-getting-the-correct-gain/4450187 #4450187">此外、我不理解电路的底部。 为什么添加了该电路? 我是说 C4、C5、C6、L2、L3?

    这是一个用于仿真相位稳定性的设置。 请观看此 TI 关于稳定性的培训视频系列。

    https://training.ti.com/node/1138805

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我已经阅读了所有视频、我自己实施了 Tina SPICE、但我无法真正将相补角设置为高于45度。 您能不能告诉我如何解决这个问题?

    再次提前感谢。

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    问题在于、您选择了一个需要10V/V 最小噪声增益的解补偿 OPAMP 请参阅数据表的图41。 但在您的电路中、高频时的噪声增益降至10V/V 以下。 这就是为什么 LM794在这里不起作用的原因。

    我会像 OPA365那样选择单位增益稳定的运算放大器、并连续放置两个 Q 值降低的带通滤波器:

    e2e.ti.com/.../young_5F00_lmv794_5F00_2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要将带通下巴连续放置? 我只需要10的 Q 值。 我不需要这么高的 Q。一个 OPA365是否就足够了? 增益应约为2。

    谢谢你

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    是的、一个 OPA365可能就足够了:

    e2e.ti.com/.../young_5F00_opa365_5F00_2.TSC

    e2e.ti.com/.../young_5F00_opa365_5F00_1.TSC

    Kai