This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:原理图和计算审核

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181915/tlv3201-schematic-and-calculation-review

器件型号:TLV3201

大家好、

您能帮助查看下面的原理图和计算吗? 如果有任何问题、请告诉我。

<1k 和10k >

Vhys = 5V * 1k/(1k+10k)= 0.45V

Vutp = 0.45V*2.5V*2.5V = 2.8V (数据表中的 eq (4))

Vltp = 2.8V - 0.45V =  2.35V

e2e.ti.com/.../PG-Implementation-using-Comparator.TSC

谢谢、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    数据表中的公式4中有一个拼写错误。 应为"VIN1 =(R1 x VREF/R2)+ VREF"。

    如果 R1为1k、R2为10k、则 VHYS 为 VCC x R1/R2 = 500mV。  

    如果 VREF 为2.5V、则 VIN1为  (R1 x VREF/R2)+ VREF = 2.75V。  

    那么 VIN2将为 VIN1 - VHYS = 2.25V。

    这就是您在仿真中得到的结果。 您的目标是450mV 还是500mV 迟滞?

    我还注意到您的 VREF 是一个阶跃、从零开始。 请记住、如果您的输入和基准都从零开始、在实际器件中、输出可能是不确定的、并且由于比较器在输入上自行触发、因此会发生误触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我会在 kOhm 范围内插入一个栅极电阻、以将比较器的输出与 MOSFET 的输入电容隔离。  否则、比较器的输出在切换期间可能短路、这可能会由于内部接地反弹、接地噪声的产生和电源电流的增加而导致不稳定。 请参阅数据表的第9.1.3节。

    e2e.ti.com/.../ella_5F00_tlv3201.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai、他也给出了很好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi 和 Kai:  

    感谢您的宝贵建议。

    [引用 userid="45333333" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1181915/tlv3201-schematic-and-calculation-review/4450994 #4450994)]此外,我还注意到您的 VREF 是一个阶跃,从零开始。 请记住、如果您的输入和基准都从零开始、在实际器件中、输出可能是不确定的、并且由于比较器在输入上自行触发、因此会发生误触发。[/QUERT]

    我将 VREF 置于一个阶跃作用中。  原因是使 COMPOUT 忽略启动;当 VOUTSENSE 斜升时、COMPOUT 保持高电平。 您能建议如何实现这一点吗?

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    感谢后续行动。 我将离线与您联系、讨论一些可帮助您处理应用程序的替代选项、因此我将关闭此帖子。