This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:地址引脚应该被拉至 VSS、VCC、SDA 或 SCL 多强?

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180946/ina226-how-strong-should-the-adress-pins-be-pulled-to-vss-vcc-sda-or-scl

器件型号:INA226

好的、我有以下情况:

板1是背板、具有一些(多个)可插入板、其形状为板2。 电路板2具有本地电源、由于各种原因、我们不想将其交叉连接到电路板1。 现在、我们要做的是始终放置一个较弱的拉电阻器、然后根据所需的地址、可以在板1上放置3个可选电阻器中的一个。 现在、我的问题是0r 至 SDA 或 SCL 是否可以这样做? 有效的电阻器值是多少?

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niek、

    这可能有助于:

    e2e.ti.com/.../slva689.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niek、

    通常、我们建议在没有任何电阻器的情况下将地址引脚直接连接到 VS/GND/SDA/SCL。 因此、对于上述所有4种情况、我建议使用0Ω Ω 电阻器。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这些是 I2C 引脚上连接到 VCC 的上拉电阻器。 我知道如何计算这些值。 我想知道的是、我是否可以有一个连接到3V3的拉电阻器、然后使用一个连接到 SDA、SCL 或 GND 的更强电阻器覆盖它。 我在应用手册中看不到相关建议。 无论如何都要感谢!

    此致、Niek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、  

    还可以…… 但这并不是真正的选择、因为我无法更改每个电路板2 (因为这些是可插入模块)。 如前所述、不首选通过连接运行3V3。 这样做的原因是、它还需要熔断等、这会增加 BOM 成本、面积等。 此外、我希望一般避免0r、因为板2也是热插拔的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niek、

    啊、好的、我看到您现在说的是什么。 在寻址方面、0Ω Ω 最适合 SDA/SCL、但我知道您为什么要使用一些电阻。 我将进一步研究这一点、看看它是否仍然能够可靠地与 SDA/SCL 选项的电阻器配合使用、并尝试在明天再与您联系。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niek、

    我们没有任何关于 SDA/SCL 地址引脚上电阻的官方建议、但与我的同事交谈时、我们认为、如果您将电阻保持在1KΩ Ω 以下、您应该可以正常工作。 (但越小越好)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mitch! 我唯一需要注意的是、"始终开启"上拉电阻器也会用作 SDA/SCL 上的上拉电阻(确保总电阻不会变得太低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气! 如果您最后还有其他问题、请告诉我。