This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7022:有关噪声脉冲响应时间的问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7022, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180587/tlv7022-questions-on-response-time-to-noisy-pulses

器件型号:TLV7022
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我支持使用 TLV7022的应用。
在系统级噪声测试期间、应用程序已经看到一些相关行为。
在我们解决这个问题时、我需要以下信息。

TLV7022的脉冲响应时间是多少?
为了使 TLV7022做出响应、脉冲宽度必须达到多宽?

2.数据表中是否有用于此目的的参数? 哪些参数?

是否有一个比较器不会响应真正短的脉冲(简称为 IEC61000-4-x 突发脉冲)? 希望是 P2P?

电流应用使用输入信号<410kHz 的 TLV7022。  
是否有一个解决方案/器件不会响应短于2.4[us]的脉冲?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这些突发脉冲将始终存在问题。 即使比较器足够慢、无法"响应"突发脉冲、也可能会在比较器的输入级发生不必要的整流效应、从而导致非常奇怪的性能。 合适的低通滤波和添加迟滞是最好的解决方法。

    您能否展示原理图并详细介绍该应用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很感谢您的评论-我希望 TI 产品线的某个人能回复。
    我有一些跟进、但您的帖子帮助我进行了考虑。

    是否有有效的方法可以向 TLV7022添加外部迟滞?
    (您是否知道一份包含示例的良好参考资料...?)

    我确实找到了这一点、但想知道是否有更具体的 TLV7022内容...?
    https://www.ti.com/lit/ug/tidu020a/tidu020a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们通常不会使用低功耗比较器来确定最小脉冲宽度。 如 Kai 所述、即使脉宽非常窄、比较器也无法正常工作、并且在输出端存在怪异的失真、因此它不会根据电气特性执行。 您能否通过示波器截图和原理图详细介绍您的应用?  

    TLV7022数据表的典型应用部分提供了应用外部迟滞的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    运行 TINA-TI 仿真是确认计算结果的好方法。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    另请告诉我们有关脉冲的更多信息。 它们摆动多大? 占空比是多少? 输出端有什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、我们听不到您的意见、所以 我将在下周休假时关闭这篇帖子。