This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:共模电压范围

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182854/opa445-common-mode-voltage-range

器件型号:OPA445
可能涉及的人员、
 
(1)当电源电压 V+=52VV-=-3.3V 时、OP445AU 的共模电压范围是多少
(2)当输入信号的电压介于电压范围电源电压之间时、
输出行为是什么(它是否会停止输出)
此致、
Hironori Kishida
显然公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定了两个电源的5V 余量。 因此范围将是+1.7V... +47 V

    2这是未定义的。 我想、电特性、尤其是失调电压、会迅速变差、最终输出会进入正或负电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori、

    [引用 userid="548084" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182854/opa445-common-mode-voltage-range "]
    (2)当输入信号的电压介于电压范围电源电压之间时、
    输出行为是什么(它是否会停止输出)
    [/报价]

    通常、可能会发生相位反转、除非数据表明确排除了这一点。

    二极管钳位(带限流电阻器)连接到电源电压、后跟分压器可能会达到这一目的。

    Kai