This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182577/pga309-pga309

器件型号:PGA309

你好

我们使用了 PGA309绝对标度、没有问题。

现在、我们要使用它的比例式刻度。 根据参考文件、应该可以。 我们需要的是、在5V 电源下、输出为0.5V-4.5V。

我们知道、绝对标度和比例式标度之间的差异是电源从内部变为外部。 我们调整了外部电源、但输出不成比例。 请参阅随附的文件。

我的问题:与绝对刻度相比、使用比例刻度时、硬件和软件需要更改什么?

张伟明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weiming、

    的第1.5、2.5和5.2.2节

    PGA309用户指南(修订版 B)

    回答您的问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weiming、

    要 将比例式缩放用于 PGA309、您必须执行以下操作。

    在软件中、必须通过将 REN 位(寄存器3、D8)设置为0来禁用内部基准。

    在硬件中、您必须将 VSA 电源连接到 REFIN/REFOUT 引脚(PGA309的引脚16)。

    这样、VSA 电源便可用作基准电压、从而在电源发生变化时、输出将按比例缩放。

    如需更多信息、请参阅 Kai 提到的《PGA309用户指南》部分。

    还有一件事... 从您的图像中、我看到您将电源设置为高达6V。 请注意 、电气特性 规定的工作 电压范围为2.7V 至5.5V。 PGA309不被设计成在5.5V 以上运行、并且不保证在5.5V 以上运行。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach

    非常感谢。