This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV951:在滤波器设计器中

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV951, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182768/lmv951-in-filter-designer

器件型号:LMV951
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我尝试在 https://webench.ti.com/filter-design-tool/中创建带通滤波 器、但 LMV951没有数据。 我有哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Dave、  

    某种开放式问题? 我查看过滤波器工具运算放大器表、似乎没有包含 LMV 器件。 您可以在工具中使用非常相似的器件执行设计、然后假设如果仔细检查规格、它将与 LMV951配合使用。 LMV951可通过最小工作电压与1V 电压进行区分、与之相比、并没有太大区别、但可以使用该器件在1V 电压下完成滤波器、然后在该电压下实现滤波器。 总之、此处是滤波器工具中使用的一些近端(GBP、RRIO)器件、也许滤波器工具不允许我下载其中的运算放大器、因此很难确定该工具中包含了哪些运算放大器、祝您好运。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、TINA-TI 同时具有滤波器设计器(工具下)和 LMV951。 我昨天很晚才发现这一点,打算在这个问题上补充这一点。 工作方式有点奇怪、但工作方式确实如此。 不知道 WebBench 工具为什么没有 LMV951、但我将参加 Tina-TI 的圣诞礼物。