This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801-Q1:tlv3801 OUTPUT +和 OUTP-均为高电平

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182962/tlv3801-q1-tlv3801-both-output-and-output--are-high-level

器件型号:TLV3801-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3801

大家好!

当我使用 VCC=3.3,VEE=GND=0供电时、 TLV3801 OUT+和 TLV3801 OUT- 都是高电平、如图所示。  这种?的原因是什么 ?是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队! 问题已解决。 输入必须大于 Vee +1.5V。 当我调整 输入参数时、输出可能是正常的。 但我认为这是在建议的运行条件下、这条规则是否是强制性的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    这很好、您能够解决这个问题。 是的、在建议的工作条件下运行是强制性的、因为我们可以通过这种方式来保证器件的行为。 如果您在建议的范围之外运行、则器件可能会工作、但我们无法保证这一点。 或者、您可能会在输出上看到意外行为。