This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF198-N:LF198AH/NOPB 和 LF198H/NOPB 之间的差异

Guru**** 1655900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675731/lf198-n-the-differences-between-lf198ah-nopb-and-lf198h-nopb

器件型号:LF198-N

大家好、

我的客户需要了解 LF198AH/NOPB 和 LF198H/NOPB 之间的差异。

数据表中未显示这一点。 您会解释一下吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已联系我们的质量工程师来了解差异。 我听到他的回声后,我会通知你。

    谢谢
    Christain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NS 的早期数据表包含 A 版本的规格。 因此、如果规格没有改变...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    有一次、LF198A 的规格比 LF198更严格。 我认为这仍然是事实、LF198A 表无意中从数据表中删除了。
    但是、我需要检查我们如何测试 LF198A 以验证它。 我可能要等到下周才会有答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirby、

    好的。 感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了证实、LF198A 确实具有更严格的限制、并且表确实意外丢失。 它被重新放入。