This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:热敏电阻信号调节

Guru**** 2768895 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA826, INA330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675207/ina333-thermistor-signal-conditioning

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:INA828INA826INA330

大家好、  

我有一个关于10kOhm Bead 热敏电阻的信号调节的一般问题。 为了实现最佳精度、建议使用什么选项来连接到微控制器内的标准 ADC。 它是否涉及到一个惠斯通电桥、然后是仪表放大器?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tedex45、

    虽然测量热敏电阻的电阻肯定还有其他方法、但将热敏电阻置于仪表放大器前面的电桥配置是最常见的方法、只要您能够正确平衡电桥并使用具有低温漂的精密电阻器、 那么您可以从该解决方案中获得非常好的精度。 根据 ADC 的采样电容、分辨率和采集时间、与 ADC 连接本身可能是一个挑战。 大多数 INA 将难以单独驱动 ADC、并且通常需要在输出端使用更高带宽的缓冲器、但对于微控制器 ADC、您可能能够摆脱这种情况。 不过、我会使用带宽稍高的器件、例如 INA826或 INA828、只是为了安全起见。

    此外、我们还提供了 INA330、该器件专为10kOhm 热敏电阻应用而设计、仅需要单个精密电阻器。 它还包含用于输出的集成缓冲器、尽管它的设计并不考虑驱动 ADC、因此我不确定它在这方面的表现;您可能仍需要更高带宽的输出缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 一个问题、需要更高带宽缓冲器的原因是什么? 这是否与 ADC 本身有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它与运算放大器的负载瞬态响应时间、其输出阻抗和转换器的特性有关。 ADC 上的采样电容器会进行开关以获取采样、当它在运算放大器中切换时、必须提供一定的电荷、以使该电容器达到运算放大器的输出电压。 这种初始电荷突降会导致运算放大器的输出电压下降一点、您希望它在采集时间结束之前恢复、以便电压读数准确。 运算放大器的输出阻抗和 ADC 采样保持电容器的电容实际上形成了一个时间常数。 更高的带宽可转化为更多的环路增益、从而降低运算放大器的输出阻抗。 较低的输出阻抗意味着采样保持电容器的时间常数更低、或者充电速度更快。 在运算放大器和 ADC 之间仔细选择 RC 滤波器可以显著降低实现所需稳定性能所需的带宽。

    微控制器中的 ADC 往往具有非常低的采样保持电容(通常约为5pF)、而独立的更高分辨率、更高的 SNR 转换器往往具有大约55pF 的电容。 这就是为什么我说过、您可能能够摆脱带宽较低的器件。 如果您有兴趣了解更多相关信息、我们提供了一个有关如何驱动 SAR 转换器的 TI 高精度实验室系列、您可以在此处找到 该系列:training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当将一个惠斯通电桥与 INA 一起使用时、输出将与温度保持非线性关系。 我想、校准将在软件中完成、以解决该问题、还是通常在硬件本身中进行线性化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tedex45、

    您可以使用硬件或软件执行线性化。 我相信大多数人倾向于在软件中进行校准、因为它允许您避免向前端添加组件 虽然我从未在软件中执行过温度校准、但我的理解是、这可能是一个难以实现的功能、因此如果您的体验更多地在模拟方面、那么您可能会发现硬件实现更简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tedex45

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、或者在这个线程超时时时创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis