This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LMx39x、LM2901xx 四路差动比较器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, TINA-TI, LMV339, LMH7324, TLV3502, LMV7219, LMV7239, TLV3202, TLV3201, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675672/lm339-lmx39x-lm2901xx-quad-differential-comparators

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: TINA-TILMV339LMH7324TLV3502LMV7219LMV7239TLV3202TLV3201LM2901

您好!

我们已为我们的应用选择了 LM339。 应用的工作频率以 MHz 为单位。 (范围为1MHz-5MHz)。 比较器是否在这些频率范围内工作。  

提前感谢您

Chathithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chathira、

    5MHz 信号的周期为200ns。 由于 LM339的开关时间长于200ns、因此 LM339也不适合处理5MHz 信号。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给出 LM339的开关时间范围

    Chathithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chathira、

    请参阅数据表的第7.9、7.10和7.11节以及图4和5。

    您还可以使用 LMV339运行 TINA-TI 仿真、该仿真类似于 LM339中有关开关速度的内容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chathithra、您好!

    请参阅随附的有关切换频率的演示文稿

    LM39x 系列的响应速度最快、约为500ns (具有大输入信号)。 最慢约为1.5us。

    最大切换频率至少为传播延迟的两倍、即3us。 1/3us = 333.3kHz。 即使在500ns 的最快时间、即1/1us = 1MHz、但这不包括上升/下降时间的影响、该影响受输出上拉电阻器和负载电容的影响。 这些也取决于电源电压。

    最多可以说、250kHz 的频率与339的频率差不多高。 因此、不是、LMx39不适合1MHz。

    向后工作、如果您需要5MHz:1/5MHz = 200ns、那么您需要响应时间小于100ns 的比较器。

    考虑到变化、我会查找传播延迟小于75ns 的器件。 在这些频率下、我建议使用推挽输出实现对称输出。

    遗憾的是、没有太多的"快速"四通道器件(只有一个 LMH7324、但它是超限的)。 有许多两个都可以使用。

    您的电源电压是多少? 您的输入信号是什么?

    我首先看一下以下器件。 所有工作频率均应高达5MHz、只是正常。

    TLV3202、TLV3502、LMV7219和 LMV7239

    e2e.ti.com/.../Comparatorr_5F00_Toggle_5F00_Freq.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul Grohe:

    我们可以使用双比较器。

    请推荐适用于以下所述规格的任何比较器/运算放大器。

    输入信号规格如所附图片所示。

    对于1MHz 至5MHz 的频率范围,我们希望任何将1.5V 至5.3V 输入电压转换为5V 并将0至0.8V (或低于1.5V)转换为0的器件。

    此致、

    Chathithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chathithra

    TLV3201和 tlv3202应该是您的理想选择。 3201是单通道、3202是双通道。

    此比较器系列具有40ns 的传播延迟。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、还有具有以下图片中所述特征的信号。

    请建议在该范围内工作的任何运算放大器/比较器。

    谢谢你  

    Chathithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chathira、

    我为您制作了 TINA-TI 仿真:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kai klaas69、您好、

    感谢您的仿真。

    您提供了什么输入以及频率是多少?

    如果 VM2和 VM1是电压测量仪表、如何在"Grag"中将其输出(哪种颜色代表输入和输出)?

    此外、您将 Vref (同相 termaal)设置为3.26V。 我希望它的电压为1.5V。 如果 Vref 和 Vin 都处于相同的电压电平、输出将是什么。

    此比较器能否在0.3us (触发输入)和3us (回复视频)脉冲持续时间内工作?

    请帮助!

    谢谢你

    Chathithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、脉冲持续时间可能在0.3us 至3us 之间变化。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chathira、

    我尝试仿真您的脉冲:高电平= 5.3V、低电平= 0V、高电平时间= 300ns、低电平时间= 1.75µs μ s、周期时间= 2.05µs μ s。 这是明亮的绿色图形。

    然后、TLV3201的输入端有一个由 R1/R2组成的分压器、以便将5.3V 脉冲降至4.97V。 这是为了使输入电压小于电源电压。 它是棕色曲线。

    接下来、我通过另一个分压器 R4/R3、从5V 电源电压生成1.087V 的基准电压(阈值电压)。

    深绿色曲线是 TLV3201的输出信号。

    进行此仿真仅用于检查比较器是否足够快、以满足您的应用需求。 就是这样!

    您只需反转输入即可更改输出信号的极性。 您可以通过更改分压器来更改阈值电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kai klaas69、您好、

    我们是否可以根据相同的要求使用 LM2901替代 TLV3202。

    提前感谢您、

    Chathithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chathira、

    我认为 LM2901速度不够快。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai Klaas69、您好!

    如何为 TLV3202添加集成电路。

    此致、

    Chathithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chathira、

    TLV3202应该可以工作。

    Kai