This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260EVM:有关 UAE 的 INA260EVM 板的问题、因为简单的 INA260对于电流感应电路来说很便宜。

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, INA260EVM, INA260, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673138/ina260evm-problem-regarding-uae-of-ina260evm-board-as-simple-ina260-cheap-for-current-sensing-circuit

器件型号:INA260EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027INA260controlSUITE

您好!

我的应用需要读取电流、但我有一个 INA260EVM 板、而不是 INA260廉价的电路板。 我不能通过 GUI 使用它、因为我想对电路板上的传感器进行 FIS。 我对如何将给定的 INA260EVM 板与我的微控制器 TMS320f28027直接使用 I2C 通信协议感到困惑。 我将需要这个电流值来控制我的最终目标 PMDC 电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    首先、我将为您选择的开发环境寻找所有可用的 I2C 库。 然后、您将需要特定于 INA260的 I2C 命令。 也许首先确定在向 INA260的从器件地址发送命令后是否能够建立一个来自 INA260的 ACK。 然后、您必须对连接寄存器进行编程。

    您可以在 以下网址尝试将某些代码从我们的 Linux 驱动程序代码中的一个代码作为其他数字电流感应放大器的基础:www.ti.com/.../ina2xxsw-linux

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想知道如何将 ina260EVM 板用作 ina260传感器、但我所面临的问题是、我不知道如何通过与 tms320f28027微控制器的 i2c 通信对该传感器进行初始化和读取或写入。  我需要了解如何将 ina260与此 Piccolo 微控制器配合使用的清晰方向。 我已经尝试在 controlSUITE 中使用 EEPROM 的 i2c 通信的给定示例、但它对我不起作用、因为我想读取三个寄存器 vivior、即电流、电压和功率、并写入一个 ina260的配置寄存器。

    我的主要目标是使用此电流读数来实现 PMDC 电机的 PI 控制器、其中的设置点由用户通过电位器给出、我从中成功读取模拟值。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我对该 MCU 或 I2C 示例代码没有太多经验。 我认为最好在此处的 C200 32位微控制器论坛上发帖:
    e2e.ti.com/.../171

    您还可以通过将 TMS320F28027用作您遇到问题的器件来访问此论坛。 感谢您选择 TI。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用