This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:预测辐射敏感性所需的芯片面积

Guru**** 2930030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340, OPA547, INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/673175/opa340-die-area-needed-to-predict-radiation-susceptibility

器件型号:OPA340
主题中讨论的其他器件: OPA547INA121

您是否有 OPA340NA 的辐射数据? 如果不是、

您能否提供芯片面积? 这种情况

来预测空间辐射的易感性。


谢谢、

Carolyn Sleeper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolyn
    OPA340的裸片尺寸为0.00037 X 0.00056密耳/939.8 UM X 1422.4 UM

    我们并非所有器件都具有辐射易感性的特征、但该器件确实有 EMI 抗扰度应用手册...您可以在此处找到:
    www.ti.com/.../sboz010a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Carolyn
    我没有听到您的反馈、因此我认为这解决了您的问题。 如果不是仅在下面发布另一个回复。
    这也适用于其他两个帖子(对于 OPA547和 INA121)。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否告诉我、在2008年2月(DC0806)和2016年8月(DC 1636)之间、此部件的芯片架构是否有任何变化。 我在2013年确实看到了一个晶圆制造厂(PCN 2013025001)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolyn

    该器件的裸片架构没有任何变化。

    此致
    Dennis


    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Carolyn