This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA163:输入电压(引脚4和5)是否相对于电源电压受限?

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: INA163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/675957/ina163-are-the-constraints-on-the-input-voltages-pins-4-and-5-relative-to-the-supply-voltages

器件型号:INA163

我尝试根据市电电电压放大电流感应电阻器上的电压。  我的 INA163以单独的接地为基准、与传入的接地隔离。 我没有从 INA163获得任何输出。  我有一个200欧姆的电位计作为 Rg。  无论输入电压是多少(从 V+-V-=0V 到 V+-V-=250mV)、也无论 Rg 的设置如何、我都可以从 INA163获得一致且不变的11mV 电压。

我绘制了基本电路。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您的电路的问题是它不为 INA163输入偏置电流提供接地返回路径。 如果没有返回、INA163将无法正常工作、并且输出很可能会上拉至其中 一个电源轨。

    解决此问题的关键是 增加接地输入电流路径。  这可以通过在每个 INA163输入到接地之间添加一个47k 电阻来实现。 您可以在 下面所示的 TINA 仿真电路中看到这是如何完成的。 我在仿真中使用了一些合理的 Rshunt 值和交流负载电流值。 您的值可能与这些值不同。

    TINA 仿真显示、尽管 在电路输入端施加了高电压、但共模电压(VCM)仍处于低电平并处于 INA163安全范围内。 请记住、该电路中没有电隔离、 电路中的点处存在高压。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、请在下面发布答复、或者如果这个线程超时、则启动新线程。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大家好、问题最初已解决、但现在我还有另一个问题。  我按照上面的建议修改了电路、它适用于直流电流。  当我施加实际要测量的线电压时、我会得到一些非常奇怪的结果。 我要在两种不同的输入条件下将 INA163的两个输出图像附加到我的电路中。 在具有更多"噪声"的图像中、交流输入为标准120Vac、60Hz、负载(在图像中为 REF des R1)为1.6kΩ Ω。  感测电阻为500mΩ Ω。  下一幅图显示了采用相同电路配置的 INA163输出、但交流 intu 减慢至15Hz、且 rms 值较小、为60V。  第二幅图像显示、四分之一周期的正弦波实际上在每个周期中完全被切断。  

    有什么想法吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您能否为我们提供 INA163电路的最终原理图、包括电源电平、输入电压源和分流连接以及输出负载详细信息? 如果您在 INA163的每个输入和输出端具有60和15Hz 的信号 DSO 图像、那会很有帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    仪表放大器为何如此复杂。 您不能使用这样的方案:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    在进一步检查 INA163输出图像后、上部图像肯定会显示振荡。 这也可能是下图像中正在发生的情况、但显示方式不同。

    第7页的 INA163数据表中有一节标题为"输入注意事项"。 文本表明、当源阻抗非常低时(这是您的电路的情况)、INA163可能会振荡。 我建议包含图2中所示的组件。 它们在电路中添加了一个输入稳定网络。 然后、重试您的测试。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果未在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis