This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:瞬态:5mV @OPA615的影响

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA615, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/676388/opa615-transient-effect-of-5-mv-opa615

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我对 OPA615有一些疑问。

我们的客户正在考虑 OPA615、但他们有一些顾虑。

问题1. 根据数据表、瞬态:5mV。 此规范对客户系统有何影响?

     进入保持模式和采样模式后、瞬态乘以增益是否会出现在输出中?

问题2. 采样模式和保持模式的占空比不为1:1是否没问题? 客户的要求规格是极长的保持模式(采样=5%、保持=95%)。

问题3.  客户输入50MHz 至500MHz 的信号。 此外、将 OTA 更改为低偏置 OPAMP 以最大限度地减少泄漏。

     因此、有必要知道 SOTA 的闭环带宽。 图30是使用以下电路进行测量的结果吗?

     我使用 TINA 尝试了交流分析、结果相同。

请帮帮我。

谢谢你。

Hiroshi

(GAIN=1、始终采样模式、)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    抱歉、测试结果和电路如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    完整的原理图会有所帮助。

    如果您有采样保持电路、则必须考虑电荷注入。 OPA615数据表的第15页对此进行了说明。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。
    我根据您的建议测试了直流输入。
    因此、出现直流漂移。 但它看起来比计算大。

    Chold=47p、ΔQ =40fC (OPA615规格)

    ΔV =47/40=1.175mV 、但是 、测得的 TINA-TI 为4.17mV

    此外、客户在评估板上进行了测量。
    也可以在直流漂移中看到变化。

    客户的请求在1mV 误差范围内、包括瞬态误差。

    TI 能否提供解决此问题的方法?
    他们必须快速决定是否可以使用该 IC。

    很抱歉给您带来麻烦、因为我对该 IC 的理解不够。

    *模拟结果

    测试电路

    客户测试结果

    保持电容= 100pF、输出运算放大器:LTC6268 (低偏置运算放大器)

    谢谢你。

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    如果减小 HOLD _CONTROL 信号的振幅、会发生什么情况? TTL 电平就足够了。 您不需要0至5V 的摆幅。 因此、您可以将信号摆幅减小至0...3V。

    如果您稍微增加该控制信号的稳定时间、会发生什么情况? 您是否需要极其陡峭的边线?

    然而、我认为、对于这种电路、包括瞬态在内的小于1mV 的误差是不可再考虑的。 即使误差为5mV 也会很好。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki-San

    感谢你的建议。

    改进后的电路具有大约1mV 的直流失调电压。 正如您指出的、我认为很难用实际的电路来实现这一结果。

    *保持电容:76pF,AMP 增益:x2,输出衰减器:1/2,-->总增益:x1

    但我会在评估板上尝试它。

    感谢您的支持!

    Hiroshi